Procedura di installazione (HMIST64/65/66/6700)
PERICOLO |
|---|
|
RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
| AVVISO |
|---|
|
DANNI ALLE APPARECCHIATURE
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
Installazione con dispositivi di fissaggio dell'installazione
|
Passo |
Azione |
|---|---|
|
1 |
Appoggiare il prodotto su una superficie pulita e piana con la faccia dello schermo rivolto in basso. |
|
2 |
Verificare che la guarnizione del prodotto sia inserita stabilmente nella scanalatura apposita, situata attorno al perimetro del telaio del pannello display. NOTA: Utilizzare sempre la guarnizione di installazione, perché
assorbe le vibrazioni oltre a respingere l'umidità. Per la procedura
di sostituzione della guarnizione di installazione, far riferimento
a Sostituzione della guarnizione d'installazione.
|
|
3 |
In base alle Dimensioni dell'apertura del pannello dell'apparato, praticare un foro di montaggio sul pannello e montare il prodotto sul pannello dal lato anteriore. NOTA: Questo prodotto ha un gancetto sulla
sommità, per evitare la caduta. Inserire la parte inferiore del
prodotto nell'apertura del pannello, e poi inserire la parte superiore
spingendo il gancetto verso il basso.
1. Gancetto |
|
4 |
Inserire i gancetti degli elementi di fissaggio per installazione nei vani di inserimento del prodotto. 1 Vani di inserimento 2 Vani di inserimento (solo per HMIST6700) 3 Dispositivo di fissaggio dell'installazione 4 Pannello d'installazione |
|
5 |
Stringere le viti di fissaggio con un cacciavite, procedendo in senso orario. La coppia necessaria è 0,5 N•m (4,4 lb-in). NOTA: I dispositivi
di fissaggio si possono avvitare anche a mano.
|
| AVVISO |
|---|
|
CUSTODIA DANNEGGIATA
Non esercitare una coppia maggiore del valore specificato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
PERICOLO