Procédure d'installation (HMIST64/65/66/6700)
DANGER |
|---|
|
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
| AVIS |
|---|
|
RISQUE DE DETERIORATION DU MATERIEL
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Installation à l'aide d'attaches de fixation
|
Étape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Placez le produit sur une surface de niveau plane, l'écran d'affichage étant orienté vers le bas. |
|
2 |
Assurez-vous que le joint du produit est correctement enfoncé dans la rainure qui longe le périmètre du châssis du cadre de l'écran. NOTE: Utilisez
toujours le joint d'installation puisque celui-ci absorbe les vibrations
en plus de repousser les liquides. Pour la procédure pour remplacer
le joint d'installation, reportez vous à la section Remplacement du joint d'installation.
|
|
3 |
Selon les Dimensions de découpe de ce produit, ouvrez un trou de montage sur le panneau et attachez le produit au panneau à partir de l'avant. NOTE: Ce produit a un crochet en haut pour
l'empêcher de tomber. Insérez la partie inférieure
du produit dans l'ouverture du panneau, puis insérez la partie
supérieure tout en poussant le crochet vers le bas.
1 Crochet |
|
4 |
Insérez les crochets des attaches de fixation dans les fentes d'insertion de ce produit. 1 Fentes d'insertion 2 Fentes d'insertion (HMIST6700 uniquement) 3 Attache de fixation 4 Panneau de montage |
|
5 |
Serrez les vis de l'attache de fixation dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis. Le couple nécessaire est de 0,5 N•m (4,4 lb-in). NOTE: Les
attaches de fixation peuvent être également vissées
à la main.
|
| AVIS |
|---|
|
ENVELOPPE CASSÉE
N'exercez pas un couple supérieur à celui
indiqué.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
DANGER