1040IB1404-10

读取设备寄存器

描述

读取设备寄存器允许 IFE 服务器读取选定设备的 Modbus 寄存器。

读取程序

步骤

操作

结果

1

IFE 菜单栏中,单击诊断

打开诊断菜单。

2

诊断菜单的设备运行状况检查子菜单中,单击读取设备寄存器

读取设备寄存器页面随即打开。

3

设备名称中,选择设备。

从下拉列表中选择设备。

4

输入本地 ID(或从定义的设备列表中选择)、启动寄存器以及要读取的寄存器数量

将从规定设备读取的寄存器随即被输入。

5

设备类型下拉列表中选择数据类型。

相应的数据类型随即被选中。

6

要更改 Modbus 数据在数值列显示的方式,请选择十进制十六进制二进制ASCII

选择数据值的显示方式。

7

单击读取

根据选定的配置读取已注册的设备。

IFE读取设备寄存器参数

参数

描述

设置

设备名称

从先前添加的设备的列表中选择要读取的设备。设备列表中没有定义的主 IFE 服务器从站设备可通过输入其本地 ID 编号来读取。

注: 设备列表中没有定义的远程设备的从站设备不可通过输入其本地 ID 编号的方式来读取。

本地 ID

要读取设备的地址(本地 ID)。

1

启动寄存器

寄存器编号(十进制)。

0–65535

出厂设置:1000

寄存器数量

要读取的寄存器数量。

1–125

出厂设置:10

寄存器

列出寄存器编号(十进制)。

数值

列出为寄存器存储的数据。检索的数值取决于连接至 IFE 服务器的设备。请参阅所连接设备的文档,了解更多有关存储寄存器数值的信息。

数据类型

列出设备可用的数据类型。

  • 保持寄存器(出厂设置)

  • 输入寄存器

  • 输入线圈

  • 输出线圈

十进制、十六进制、二进制或 ASCII 选项

选择其中一个选项确定如何显示数值列数据。

十进制(出厂设置)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?