1040IB1404-10

实时数据

描述

实时数据页面提供:

  • 单个设备页面上的选定设备的实时基本读数。

  • 设备摘要页面上的设备摘要信息。

  • 所选设备在趋势上的选定主题的实时趋势。

注: 显示停止运行时,按下功能键 F5 刷新网页。

单个设备页面

此页实时显示选定设备的基本读数,其中包括:以绿色、橙色和红色指示的断路器健康状态、抽架状态、负载电流、功率、功率因数、电压等。

表格显示监控设备实时数据的步骤:

步骤

操作

结果

1

IFE 菜单栏中,单击监控

打开监控菜单。

2

监控菜单的 实时数据子菜单中,从单个设备页面 中选择设备。

显示选定设备的实时数据。

对于 BCPM 设备,可监控辅助和分支电路参数的实时值。若您具有管理员权限,则可以修改或配置 BCPM 设备的电路名称。

设备摘要页面

设备摘要表视图提供一个或多个选定设备的摘要信息。

步骤

操作

结果

1

监控菜单的 实时数据子菜单中,选择 设备摘要页面

展开树结构,查看摘要页面选项。

2

选择要查看的摘要页面

打开设备选择列表。

3

可用设备中选择设备,然后单击应用

注: 单击 选择全部选中所有可用设备。单击取消选择全部 取消选中所有已选定的设备。

选定设备的摘要出现。

注: 单击新选项 返回设备选择列表。

趋势

步骤

操作

结果

1

IFE 菜单栏中,单击监控

打开监控菜单。

2

监控菜单的 实时数据子菜单中,选择 趋势

展开数据树,以选择实时数据选项和时间趋势选项。

3

选择实时趋势

打开实时趋势设置页面。

4

可用设备列表中选择最多 4 个设备。

选择用于绘制趋势的设备。

5

可用主题列表中选择主题。

注: 只有所有选定设备都有的主题才可进行趋势分析。绘制趋势主题的最大数量取决于选定设备的数量。选定设备和选定主题的乘积必须等于或小于 8。

选择绘制趋势的主题。

6

单击应用 打开实时趋势 显示页。

打开实时趋势显示页面。

7

设置趋势参数。

可设置趋势参数。

趋势参数

步骤

操作

结果

1

选择绝对相对趋势。

注: 每次采样后,绝对将在图形中重新绘制 x 轴,填充自趋势开始以来收集的所有数据。每次采样后,相对将用最新数据更新图形,同时 x 轴始终显示选定的总趋势时间。

选择图表模式。

2

在 1 至 15 分钟之间选择趋势时间。这是趋势的持续时间。

注: 数据采样会尽快完成,但可能因 Modbus-SL 端口的通讯负载而花费较长时间。

选择趋势的时间量。

3

选择开始采样,以便开始绘制选定设备主题的趋势。

注: 通过单击停止采样,可在达到趋势时间前停止绘制趋势。如果停止采样后按开始采样,将开始新的趋势绘制。

开始趋势绘制。

4

按下数据点查看趋势时间内记录的所有采样主题的记录。

显示趋势期间采样的所有主题值的记录。

5

按下新选择以重新选择要绘制趋势的设备和主题。

返回实时趋势设置页面。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?