1040IB1404-10

设备控制

复位命令

设备控制页面可根据设备类型允许执行一个或多个复位命令。

控制菜单的设备控制子菜单的设备列表中,选择设备,然后单击 复位。在复位列表中选择运行进行复位。

应用程序控制

设备控制页面用于远程控制以下应用程序:

  • 断路器应用程序

  • IO 应用程序

默认情况下,在 IFE 服务器中禁用此功能。

密码管理

在执行应用程序控制操作时,在 IFE 网页中会显示 Authorization Required 对话框。在 Authorization Required 对话框中输入密码以执行应用程序控制操作。

对于配备有 BSCMPowerPacT H-J-L- 型断路器、配备有 MicroLogic 控制单元的 MasterPact MTZ 断路器以及配备有 BCM ULPMasterPact NT/NWPowerPact P 型和 R 断路器,需要使用密码。

设备控制页面中的以下操作需要密码:

控制

工作

可用性

断路器/隔离开关 (BCM-OF/SD)

分闸/合闸/复位

配备有 BSCMPowerPacT H-J-L- 型断路器

分闸/合闸

  • 具有 MasterPact NT/NWPowerPact P 型和 RBCM ULP 断路器

  • 配备有 MicroLogic 控制单元的 MasterPact MTZ 断路器

打开/关闭

IO 1 或 IO 2

加载

打开/关闭

IO 1 或 IO 2

重置输入计数器

I1 I2 I3 I4 I5 I6

IO 1

#I1 #I2 #I3 #I4 #I5 #I6

IO 2

重置输出计数器

O1 O2 O3

IO 1

#O1 #O2 #O3

IO 2

用户定义的输出控制

打开/关闭

IO 1 或 IO 2

IFE 服务器中启用应用程序控制

按照以下程序启用 IFE 服务器中的应用程序控制功能。

注: 只有用户以管理员身份登录时,才可启用应用程序控制功能。

步骤

操作

结果

1

按住 IFE 服务器正面的测试按钮 10 至 15 秒。

注: 按住测试按钮的时间不得短于 10 秒,也不得超过 15 秒。

启动应用程序控制功能。

2

15 秒后,IFE 服务器将启动应用程序控制功能。

功能免责声明窗口将持续显示 5 分钟。一旦放开测试按钮,模块状态 LED 便开始连续闪烁 5 分钟(1 秒亮起,1 秒熄灭)。

3

访问 IFE 网页,然后以管理员身份登录。

管理员登录 IFE 网页。

4

配置和设置菜单中,单击 网页访问

管理员阅读免责声明,然后选择我已了解风险/应用选项或继续禁用选项。

应用程序控制功能免责声明:

接受该免责声明后,您将进入网页访问,可在其中远程控制多个应用程序。强烈建议管理员更改缺省管理员密码。如果使用表明您同意:在直接或间接使用该应用程序控制功能时,因用户行为或用户排放引起的任何索赔、损失、诉求、诉讼和伤害中,您应确保 Schneider Electric 不会因此遭受任何损失和伤害。

管理员可选择免责声明页面的语言。

5

选择我已了解风险/应用

现在已为管理员启用应用程序控制功能。网页访问中已启用断路器应用程序和 IO 应用程序,以便让其他用户组访问。

6

选择继续禁用

应用程序控制功能已被禁用。网页访问中已禁用断路器应用程序和 IO 应用程序。

断路器应用程序

设备控制页面断路器应用程序中,授权组可执行以下操作:

控制

状态

工作

可用性

断路器

分闸/合闸/脱扣/NA

分闸/合闸/复位

配备有 BSCMPowerPacT H-J-L- 型断路器

分闸/合闸

  • 具有 BCM ULPMasterPact NT/NWPowerPact P 型和 R 断路器或隔离开关

  • 配备有 MicroLogic 控制单元的 MasterPact MTZ 断路器

注: 弹出消息确认命令已成功发送。未确认是否已成功完成操作。

IO应用程序

设备控制 页面的 IO 应用程序中,授权组可执行以下操作:

控制

状态

工作

可用性

重置输入计数器

I1 I2 I3 I4 I5 I6

IO 1

#I1 #I2 #I3 #I4 #I5 #I6

IO 2

重置输出计数器

O1、O2、O3

IO 1

#O1 #O2 #O3

IO 2

光源控制

打开或关闭

打开/关闭

IO 1 或 IO 2

负载控制

打开或关闭

打开/关闭

IO 1 或 IO 2

用户定义的输出控制

打开或关闭

打开/关闭

IO 1 或 IO 2

注:
  • 仅当 IO 模块连接至断路器时,方可使用 IO 应用程序控制功能。

  • IO 1 或 IO 2 的应用程序旋转开关位于位置 4 时,光源和负载控制可用。

  • 仅当已通过 Ecoreach 软件分配用户定义的输出后,方可使用用户定义的输出控制。

  • 如果将输入分配为脉冲计数器,则 IO 1 的操作为 P1、P2、P3、P4、P5 和 P6。对于 IO 2,脉冲计数器操作为 #P1、#P2、#P3、#P4、#P5 和 #P6。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?