1040IB1404-10

网页访问权限

组访问权限

访问权限

管理员

对所有网页具有完全的访问权限

注: 建议首次登录系统时,更改缺省的管理员密码,以保证系统安全。

来宾

对选定网页具有只读访问权限

用户定义组

管理员将从以下选项中进行选择,指定每组的网页访问权限。访问等级如下:

  • : 组对选定网页没有访问权限

  • 只读: 密码赋予组对选定网页具有只读访问权限

  • 完全: 组对选定网页具有与管理员组相同的访问权限

注:
  • 网页访问权限只有管理员可操作。

  • 管理员对所有网页拥有完全的访问权限。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?