1040IB1404-10

硬件描述

描述

FYI, this map is shared with IFE User Guide, and Masterpact NT/NW, Compact NSX, Powerpact Communication Guides

A

1 和 Ethernet Ethernet 2 RJ45 通讯端口

B

24 Vdc 电源端子块

C

产品信息二维码

D

Ethernet 通信 LED

E

模块状态 LED

F

网络状态 LED

G

可密封的透明护盖

H

复位按钮

I

ULP 状态 LED

J

测试按钮(即使在护盖盖上的情况下,也可使用)

K

挂锁

L

Modbus 流量状态 LED(仅适用于 IFE 服务器)

M

设备名称标签

N

两个 RJ45 ULP 端口

0

接地连接

相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:QGH13473

安装

在 DIN 滑轨上安装 IFE 服务器。堆叠附件可将几个 IFM 接口连接至一个 IFE 服务器,无需进行额外接线。

24 Vdc 电源

IFE 服务器的电源电压必须始终为 24 Vdc。堆叠至 IFE 服务器的 IFM 接口由 IFE 服务器供电,用户无需对它们单独供电。

建议使用 UL 标识和认可的限制电压/限制电流,或者具有最大 24 Vdc 和 3 A 的 2 级电源。

注: 连接 24 Vdc 电源时,仅使用铜导线。

Ethernet 通信 LED

Ethernet 通信双色 LED,指示 Ethernet 端口 ETH1ETH2 的状态

LED 指示

状态说明

熄灭

未通电或无链接

一直亮黄灯

10 Mbps,已建立链路,但未活动

黄灯闪烁

10 Mbps,正在进行活动

一直亮绿灯

100 Mbps,已建立链路,但未活动

绿灯闪烁

100 Mbps,正在进行活动

模块状态 LED

模块状态双色 LED 指示 IFE 服务器状态。

LED 指示

状态说明

操作

熄灭

未通电

一直亮绿灯

IFE 服务器正在运行

绿灯闪烁(250 毫秒亮起,250 毫秒熄灭)

隐藏的可用控制网页

绿灯闪烁(500 毫秒亮起,500 毫秒熄灭)

IFE 服务器固件损坏

请联系当地的 Schneider Electric 服务团队以获得支持。

红灯闪烁(500 毫秒亮起,500 毫秒熄灭)

IFE 服务器处于“降级”模式

在下次维护操作中更换 ULP 模块。

一直亮红灯

IFE 服务器停止运行

绿灯/红灯闪烁(1 秒为绿灯,1 秒为红灯)

正在更新 Firmware

绿灯/红灯闪烁(250 毫秒为绿灯,250 毫秒为红灯)

正在自检

网络状态 LED

网络状态双色LED,指示 Ethernet 网络状态。

LED 指示

状态说明

熄灭

未通电或没有 IP 地址

一直亮绿灯

有效 IP 地址

一直亮红灯

重复的 IP 地址

绿灯/红灯闪烁(250 毫秒为绿灯,250 毫秒为红灯)

正在自检

一直亮琥玻色灯

IP 配置错误

Modbus 串行线路通信 LED

Modbus 串行线路通讯黄色 LED 表明正在利用 Modbus 串行线路网络通过 IFE 服务器传送或接收通讯量。

LED 在传送和接收信息过程中保持“点亮”,否则 LED“熄灭”。

Modbus 地址

IFE 服务器可接受其所连接 IMUModbus 地址。

Modbus 地址为 255,无法更改。

挂锁

IFE 服务器前面板上的挂锁可启用或禁用通过 Ethernet 网络发送远程控制命令至 IFE 服务器以及至 IMU 的其他模块的能力。

  • 如果箭头指向打开的挂锁(出厂设置),则启用远程控制命令。

  • 如果箭头指向闭合的挂锁,则禁用远程控制命令。

    即使箭头指向闭合的挂锁仍可用的唯一远程控制命令为设置绝对时间命令。

测试按钮

根据按下按钮的时间,测试按钮可有两种功能。

时间范围

功能

1-5 秒

测试所有 ULP 模块之间的连接,时间为 15 秒。

10-15 秒

激活“隐藏的配置”模式。

注: 如果按下此按钮超过 15 秒,则不会激活隐藏的配置。

复位按钮

将复位按钮按下 1–5 秒后,其将 IP 采集模式强制设为出厂默认设置 (DHCP)。

ULP 状态 LED

黄色 ULP 状态 LED 说明了 ULP 模块的模式。

ULP LED 指示灯

模式

操作

标准

冲突

移除多余的 ULP 模块

降级

在下次维护操作中更换 ULP 模块

测试

非关键 firmware 偏差

使用 EcoStruxure Power Commission 软件检查固件和硬件的兼容性,然后执行建议的操作

非关键硬件偏差

配置偏差

安装缺失功能

关键 firmware 偏差

使用 EcoStruxure Power Commission 软件检查固件和硬件的兼容性,然后执行建议的操作

关键硬件偏差

停止

更换ULP模块

断电

检查电源

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?