7PT02-0421-03

Histerese do limiar do alarme de isolação

Uma histerese é aplicada para limitar o erro no alarme de isolação devido a flutuações na medição na aproximação do valor do limiar.

O princípio de histerese é aplicado:

  • Quando o valor de isolação medido diminui e fica abaixo do limiar da configuração, o alarme de isolação é disparado ou a contagem regressiva é iniciada se um atraso no tempo do alarme de isolação tiver sido definido.

  • Quando o valor de isolação medido aumenta e excede 1,2 vezes o limiar definido (isto é, o limiar da configuração + 20%), o alarme de isolação é desativado.

Os seguintes diagramas mostram os comportamentos:

  • Sem histerese:

  • Com histerese:

QR code for this page

Isto foi útil?