VIGED310022PT-04

Monitorando a isolação do sistema de energia

O dispositivo monitora a isolação do sistema de energia não aterrado na resistência de acordo com o seguinte diagrama de tempo, que representa as configurações padrão:

1 Uma falha de isolação é detectada no sistema de energia.
2 Assim que T tiver decorrido (atraso do alarme), o dispositivo alternará para o estado do alarme de isolação. O relé do alarme de isolação muda, e o LED do alarme se acende.
3 Pressione o botão para reconhecer o alarme de isolação. O relé do alarme de isolação é revertido para o seu estado inicial. Consulte Modo de relé para obter mais informações sobre os modos de relé. Consulte Reconhecimento de relé para obter mais informações sobre o reconhecimento de relé.
4 Quando a falha de isolação tiver sido corrigida, o relé do alarme de isolação mudará por 3 segundos para confirmar que a falha de isolação foi localizada (por exemplo: ao abrir os disjuntores para encontrar a falha de isolação).
5 O dispositivo é revertido para o estado normal.
Se você não reconhecer o estado do alarme de isolação, e a isolação aumentar novamente acima do limiar do alarme de isolação, a falha de isolação será registrada como transitória.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?