VIGED310022FR-04

Surveillance de l’isolement du réseau électrique

L’appareil contrôle l’isolement du réseau électrique non mis à la terre de la résistance conformément au chronogramme suivant, qui représente les réglages par défaut :

1 Un défaut d’isolement est détecté sur le réseau électrique.
2 Une fois que T s’est écoulé (temporisation d’alarme), l’appareil passe à l’état de l’alarme d’isolement. Le relais d’alarme d’isolement commute et le témoin d’alarme s’allume.
3 Appuyez sur le bouton pour acquitter l’alarme d’isolement. Le relais d’alarme d’isolement revient à son état initial. Voir Mode relais pour plus d’informations sur les modes du relais. Voir Acquittement du relais pour plus d’informations sur l’acquittement du relais.
4 Une fois le défaut d’isolement corrigé, le relais d’alarme d’isolement commute pendant 3 s pour confirmer qu’un défaut d’isolement a été détecté (par exemple en ouvrant les disjoncteurs pour localiser le défaut d’isolement).
5 L’appareil revient à l’état normal.
Si vous n’acquittez pas l’état d’alarme d’isolement et que l’isolement repasse au-dessus du seuil d’alarme d’isolement, alors le défaut d’isolement est enregistré comme transitoire.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?