VIGED310022IT-04

Monitoraggio isolamento sistema di potenza

Il dispositivo monitora l'isolamento del sistema di potenza senza messa a terra in resistenza conformemente al seguente schema della tempistica, che rappresenta le impostazioni predefinite:

1 Nel sistema di potenza viene rilevato un guasto isolamento.
2 Una volta trascorso T (ritardo allarme), il dispositivo passa allo stato dell'allarme isolamento. Il relè di allarme isolamento cambia e il LED allarme si accende.
3 Premere il pulsante xx per acquisire l'allarme isolamento. Il relè di allarme isolamento torna allo stato iniziale. Per ulteriori informazioni sulle modalità del relè, consultare Modalità relè. Per ulteriori informazioni sull'acquisizione del relè, consultare Acquisizione relè.
4 Una volta corretto il guasto all'isolamento, il relè di allarme isolamento cambia per 3 s per confermare che il guasto isolamento sia localizzato (ad esempio: aprendo gli interruttori per trovare il guasto isolamento).
5 Il dispositivo torna allo stato normale.
se non si acquisisce lo stato dell'allarme isolamento e l'isolamento supera di nuovo la soglia allarme isolamento, il guasto isolamento viene registrato come transitorio.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?