VIGED310022DE-04

Stromnetzisolation überwachen

Das Gerät überwacht den Isolationswiderstand im nicht geerdeten Stromnetz gemäß dem folgenden Zeitdiagramm, das den Standardeinstellungen entspricht:

1 Im Stromnetz wird ein Isolationsfehler erkannt.
2 Sobald T (Alarmzeitverzögerung) verstrichen ist, wechselt das Gerät zum Isolationsalarmstatus. Das Isolationsalarmrelais schaltet um und die Alarm-LED leuchtet auf.
3 Drücken Sie auf die Taste , um den Isolationsalarm zu quittieren. Das Isolationsalarmrelais kehrt in seinen ursprünglichen Zustand zurück. Weitere Informationen zu Relaismodi finden Sie unter Relaismodus. Weitere Informationen zur Relaisquittierung finden Sie unter Relaisquittierung.
4 Wenn der Isolationsfehler korrigiert wurde, schaltet das Isolationsalarmrelais zur Bestätigung, dass der Isolationsfehler gefunden wurde, für 3 Sekunden um (Beispiel: Die Leistungsschalter werden geöffnet, um den Isolationsfehler zu finden).
5 Das Gerät kehrt in den normalen Zustand zurück.
Wenn Sie den Isolationsalarmstatus nicht quittieren und der Isolationswert überschreitet erneut den Isolationsalarm-Ansprechwert, dann wird der Isolationsfehler als transienter Fehler aufgezeichnet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?