Überwachung der Transformatortemperatur
Diese Bimetallsensoren öffnen oder schließen, wenn die Temperatur den entsprechenden Sollwert-Ansprechwert überschreitet. Wenn der Transformator mehrere Sensoren mit verschiedenen Ansprechwerten aufweist, muss der „Alarmtemperatur“-Sensor verwendet werden.
HINWEIS |
---|
Equipment damage
Konfigurieren Sie das Gerät gemäß dem jeweiligen
Sensortyp.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|
Da die Temperatursensoren an jedem Schenkel des Transformators installiert sind, hängt ihre Verdrahtung vom Sensortyp ab:
-
Verdrahten Sie die Bimetall-Schließer-Temperatursensoren (die schließen, wenn die Temperatur den Ansprechwert überschreitet) in einer Parallelschaltung.
-
Verdrahtung eines Einphasen-Transformators mit zwei Schenkeln:
Wenn der Transformator über drei Schenkel verfügt, verdrahten Sie den dritten Temperatursensor in einer Parallelschaltung mit den anderen beiden Sensoren.
-
Konfigurieren Sie das Gerät, indem Sie die Option
auswählen.HINWEIS: Die Standard-Sensorkonfiguration des Geräts ist „Schließer“.
-
-
Verdrahten Sie die Bimetall-Öffner-Temperatursensoren (die schließen, wenn die Temperatur den Ansprechwert überschreitet) in einer Reihenschaltung.
Platin-Temperatursensoren (PT) sind mit dem Gerät nicht kompatibel.
Wenn der Bimetallsensor durch Überhitzung ausgelöst wird, wird auf der Geräte-MMS ein Transformatoralarm generiert. Auf dem lokalen abgesetzten Display des HRP wird die Meldung Transformatorüberhitzung angezeigt, die über die Modbus-Kommunikationsschnittstelle gesendet wurde, und das Transformatoralarmrelais wird aktiviert.