监控变压器温度
当温度超过其设定值阈值时,这些双金属型传感器打开或关闭。如果变压器配备了数个具有多阈值的传感器,则必须使用“报警温度”传感器。
注意 |
---|
设备损坏
根据传感器类型配置设备。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
由于温度传感器安装在变压器的每柱上,因此它们的接线取决于传感器类型:
-
以并联方式连接 NO 双金属温度传感器(当温度超过阈值时关闭)
-
以串联方式连接 NC 双金属温度传感器(当温度超过阈值时打开)
Pt•••型温度传感器与设备不兼容。
当过热触发双金属传感器时,在设备的 HMI 上,以及在 HRP 上会产生变压器报警,变压器过热消息显示在本地远程显示屏上,并通过 Modbus 通讯发送,变压器报警继电器被激活。