Контроль температуры трансформатора
Данные биметаллические датчики размыкаются или замыкаются при превышении температурой заданного порогового значения. Если трансформатор оснащен несколькими датчиками с различными пороговыми значениями, то необходимо использовать датчик «Аварийный сигнал: перегрев»
УВЕДОМЛЕНИЕ |
---|
Equipment damage
Настройте
конфигурацию
устройства
в соответствии
с типом датчика.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
|
Поскольку датчики температуры устанавливаются на каждом стержне трансформатора, их подключение зависит от типа датчика:
-
Подключение нормально разомкнутых биметаллических датчиков температуры (которые замыкаются при температуре выше заданного порогового значения) выполняется параллельно
-
Подключение нормально замкнутых биметаллических датчиков температуры (которые размыкаются при температуре выше заданного порогового значения) выполняется последовательно
Датчики температуры типа Pt••• не совместимы с устройством.
Когда при перегреве срабатывает биметаллический датчик, аварийный сигнал трансформатора генерируется в человеко-машинном интерфейсе устройства, на посту дистанционного контроля HRP, на дистанционном дисплее отображается сообщение Перегрев трансформатора, отправляется по коммуникационной шине Modbus, срабатывает сигнальное реле трансформатора.