Surveillance de la température du transformateur
Ces capteurs de type bilame s’ouvrent ou se ferment lorsque la température dépasse le seuil réglé. Si le transformateur est équipé de plusieurs capteurs configurés avec différents seuils, c’est le capteur « alarm temperature » qui doit être utilisé.
AVIS |
---|
Equipment damage
Configurez l’appareil en fonction du type de capteur.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Les capteurs de température étant installés sur chaque colonne du transformateur, leur câblage dépend du type de capteur :
-
Câblez les capteurs de température bilame N.O. (qui se ferment lorsque la température dépasse le seuil) en parallèle.
-
Câblage d’un transformateur monophasé à deux colonnes :
Si le transformateur comporte trois colonnes, câblez le troisième capteur de température en parallèle avec les deux autres capteurs.
-
Pour configurer l’appareil, sélectionnez
.NOTE: La configuration de capteur par défaut de l’appareil est N.O. (normalement ouvert).
-
-
Câblez les capteurs de température bilame N.F. (qui s’ouvrent lorsque la température dépasse le seuil) en série.
Les capteurs de température Pt••• ne sont pas compatibles avec l’appareil.
Lorsqu’une surchauffe déclenche le capteur bilame, une alarme de transformateur est générée sur l’IHM de l’appareil, de l’HRP ; sur l’afficheur distant local, le message Surchauffe de transformateur est affiché, envoyé par la communication Modbus, et le relais d’alarme de transformateur est activé.