VIGED310023ES-06

Supervisión de la temperatura del transformador

La temperatura del transformador está supervisada por sensores de temperatura integrados.

Estos sensores bimetálicos se abren o cierran cuando la temperatura supera su umbral prefijado. Si el transformador está equipado con varios sensores que tienen múltiples umbrales, se debe utilizar el sensor de "temperatura de alarma".

AVISO
Daños en el equipo
Configure el dispositivo de acuerdo con el tipo de sensor.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Dado que los sensores de temperatura se instalan en cada columna del transformador, su cableado depende del tipo de sensor:

  • Cablee en paralelo los sensores de temperatura bimetálicos NA (que se cierran cuando la temperatura supera el umbral)

    • Cableado de un transformador monofásico de dos columnas:

      Si el transformador tiene tres columnas, cablee el tercer sensor de temperatura en paralelo con los otros dos sensores.

    • Configure el dispositivo seleccionando Menú > Ajustes > Configuración E/S > Sensor de temperatura > NA.

      NOTA: La configuración predeterminada del sensor del dispositivo es NA (normalmente abierto).
  • Cablee en serie los sensores de temperatura bimetálicos NC (que se abren cuando la temperatura supera el umbral)

    • Cableado de un transformador monofásico de dos columnas:

      Si el transformador tiene tres columnas, cablee el tercer sensor de temperatura en serie con los otros dos sensores.

    • Configure el dispositivo seleccionando Menú > Ajustes > Configuración E/S > Sensor de temperatura > NC.

Los sensores de temperatura de tipo Pt••• no son compatibles con el dispositivo.

Cuando el sobrecalentamiento dispara el sensor bimetálico, se genera una alarma de transformador en la HMI del dispositivo, en el HRP se muestra el mensaje Sobrecalentamiento del transformador en la Local Remote Display, se envía por comunicación Modbus y se activa el repetidor de alarma del transformador.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?