VIGED310023PT-06

Monitorização da temperatura do transformador

A temperatura do transformador é monitorada pelos sensores internos de temperatura.

Esses sensores do tipo bimetal abrem ou fecham quando a temperatura ultrapassa o limiar do seu ponto de ajuste. Se o transformador estiver equipado com vários sensores e vários limiares, o sensor de "temperatura do alarme" deverá ser usado.

AVISO
Equipment damage
Configure o dispositivo de acordo com o tipo de sensor.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos no equipamento.

Uma vez que os sensores de temperatura são instalados em cada coluna do transformador, seu cabeamento depende do tipo de sensor:

  • Cabeie os sensores de temperatura bimetais NO (que fecham quando a temperatura ultrapassa o limiar) paralelamente

    • Cabeamento de um transformador monofásico com duas colunas:

      Se o transformador tiver três colunas, cabeie o terceiro sensor de temperatura paralelamente com os outros dois sensores.

    • Configure o dispositivo selecionando Menu > Configurações > Config. E/S > Sensor temp. > NO.

      NOTA: a configuração do sensor padrão do dispositivo é NO (normalmente aberto).
  • Cabeie os sensores de temperatura bimetais NC (que abrem quando a temperatura ultrapassa o limiar) em série

    • Cabeamento de um transformador monofásico com duas colunas:

      Se o transformador tiver três colunas, cabeie o terceiro sensor de temperatura em série com os outros dois sensores.

    • Configure o dispositivo selecionando Menu > Configurações > Config. E/S > Sensor temp. > NC.

Os sensores de temperatura do tipo Pt••• não são compatíveis com o dispositivo.

Quando o superaquecimento obstrui o sensor bimetal, um alarme de transformador é gerado na IHM do dispositivo, no HRP, a mensagem Superaquecimento do transformador é exibida no Display remoto local, enviada por meio da comunicação Modbus e o relé do alarme de transformador é ativado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?