VIGED310023ES-06

Montaje

  1. Sitúe las ranuras superiores de la parte trasera del dispositivo en el carril DIN.
  2. Presione el dispositivo contra el carril DIN hasta que el mecanismo de bloqueo encaje.
    El dispositivo está fijado al carril.
  3. Conecte el cableado e inserte los bloques de terminales según lo indicado en el diagrama de cableado correspondiente (véase Diagrama de cableado) y según corresponda al tipo de dispositivo del que se trate (véase Descripción general del hardware).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?