VIGED310023RU-06

Монтаж

  1. Разместите верхние прорези на задней панели устройства на DIN-рейке.
  2. Прижмите устройство к DIN-рейке до защелкивания фиксатора.
    Устройство закреплено на рейке.
  3. Выполните подключение и установите клеммные панели, как показано на соответствующей схеме подключения (см. Принципиальная электрическая схема) и как требуется для соответствующего типа устройства (см. Обзор оборудования).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?