VIGED310023DE-06

Montage

  1. Positionieren Sie die oberen Schlitze auf der Rückseite des Geräts auf der DIN-Schiene.
  2. Drücken Sie das Gerät gegen die DIN-Schiene, bis der Verriegelungsmechanismus einrastet.
    Das Gerät ist an der Schiene befestigt.
  3. Nehmen Sie die Verdrahtung vor und führen Sie die Klemmenblöcke wie im jeweiligen Schaltplan gezeigt (siehe Schaltplan) und entsprechend dem betreffenden Gerätetyp (siehe Hardware-Übersicht) ein.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?