VIGED310023FR-06

Montage

  1. Positionnez les fentes supérieures situées à l’arrière de l’appareil sur le rail DIN.
  2. Appuyez l’appareil contre le rail DIN jusqu’à ce que le mécanisme de verrouillage s’enclenche.
    L’appareil est fixé sur le rail.
  3. Réalisez le câblage et insérez les borniers, comme illustré dans le schéma électrique correspondant (voir Schéma de câblage) en fonction du type d’appareil concerné (voir Vue d’ensemble du matériel).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?