VIGED310023PT-06

Montagem

  1. Posicione as ranhuras superiores no trilho DIN da parte traseira do dispositivo.
  2. Pressione o dispositivo contra o trilho DIN até que o mecanismo de trava se encaixe.
    O dispositivo é fixado no trilho.
  3. Faça o cabeamento e insira os blocos terminais como mostrado no diagrama de cabeamento relevante (consulte Diagrama de cabeamento) e conforme apropriado para o tipo de dispositivo em questão (consulte Visão geral do hardware).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?