VIGED310023ZH-06

安装

  1. 将设备背面的上部插槽放置在 DIN 导轨上。
  2. 将设备向 DIN 导轨按压,直到锁定机构啮合。
    设备已固定到导轨上。
  3. 按照相关接线图所示进行接线并插入端子板(请参阅接线图)和适用的相关类型的设备(请参阅硬件概述)。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?