EIO0000004352_00

系统设计

本产品为带有触摸面板的工业 PC 显示器。
本节介绍本产品和外围设备的系统配置。
注:
  • 将本产品上的 DVI-D 和 USB (B 型) 接口都连接到主机。

  • HMIFP600TMD 具有前端 USB (A 型) 接口。为了能够使用 USB (A 型) 接口,您需要使用 USB 电缆将 USB (B 型) 接口连接到主机。

*1 从主机接收图像信号。

*2 将触摸面板数据发送到主机。

*3HMIFP600TMD

*4 请参阅 附件

*5 有关支持的型号,请与当地 Schneider Electric 支持代表联系。

*6 请参阅我们网站。
www.se.com

*7 避免使用不符合以下接口标准的主机或电缆。否则,它可能无法正常工作。

DVI: Digital Visual Interface Rev.1.0
DP: VESA DisplayPort Standard Version 1, Revision 3 (DP1.3) 或更高版本
HDMI: High-Definition Multimedia Interface Specification Version 1.0 或更高版本
USB: Universal Serial Bus Version 2.0 或更高版本

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.