EIO0000004348_00

Conception du système

Ce produit est un moniteur PC industriel avec un écran tactile monté.
Cette section décrit la configuration du système avec ce produit et l'équipement périphérique.
NOTE:
  • Connectez les interfaces DVI-D et USB (Type B) de ce produit à l'hôte.

  • Seul le HMIFP600TMD est équipé d'une interface avant USB (Type A). Pour pouvoir utiliser l'interface USB (Type A), vous devez connecter l'interface USB (Type B) à un hôte avec un câble USB.

*1 Reçoit le signal d'image de l'hôte.

*2 Envoie les données de l'écran tactile à l'hôte.

*3 Seulement HMIFP600TMD.

*4 Reportez-vous à Accessoires.

*5 Pour les modèles pris en charge, conrefcontactez votre représentant de soutien Schneider Electric local.

*6 Reportez-vous à notre site Web.
www.se.com

*7 Évitez d'utiliser des hôtes ou des câbles non conformes aux normes d'interface suivantes. Sinon, il ne pourrait ne pas fonctionner correctement.

DVI : Digital Visual Interface Rev.1.0
DP : VESA DisplayPort Standard Version 1, Revision 3 (DP1.3) ou plus récente
HDMI : High-Definition Multimedia Interface Specification Version 1.0 ou plus récente
USB : Universal Serial Bus Version 2.0 ou plus récente

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.