EIO0000004350_00

Diseño del sistema

Este producto es un monitor de PC industrial con un panel táctil instalado.
Esta sección describe la configuración del sistema con este producto y los equipos periféricos.
NOTA:
  • Conecte las interfaces DVI y USB (Tipo B) en este producto al host.

  • Solamente el HMIFP600TMD tiene una interfaz USB frontal (Tipo A). Para poder usar la interfaz USB (Tipo A), debe conectar la interfaz USB (Tipo B) al host con un cable USB.

*1 Recibe la señal de la imagen desde el host.

*2 Envía los datos del panel táctil al host.

*3 Solamente HMIFP600TMD.

*4 Consulte Accesorios.

*5 Para ver los modelos admitidos, comuníquese con su representante de soporte técnico de Schneider Electric local.

* 6 Consulte nuestro portal.
www.se.com

*7 Evite usar hosts o cables que no cumplen con las siguientes normas de interfaz. De lo contrario, podría no funcionar correctamente.

DVI: Digital Visual Interface Rev.1.0
DP: Norma VESA DisplayPort Versión 1, Revisión 3 (DP1.3) o posterior
HDMI: Especificación High-Definition Multimedia Interface Versión 1.0 o posterior
USB: Universal Serial Bus Versión 2.0 o posterior

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.