JYT1078000

Recepción, manejo y almacenamiento

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARCO ELÉCTRICO
Si hay signos de contaminación por humedad, no siga las instrucciones de esta sección; continúe con Evitar y mitigar la contaminación por humedad.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

Recepción

Revise la lista de contenido y compárela con el equipo recibido para verificar que la orden y el envío estén completos. Revise también las secciones del tablero de distribución para descartar daños que puedan haberse producido durante el transporte. Si se encuentran daños se sospecha que pudiera haberlos, presente una reclamación al transportista inmediatamente y notifique al representante de Schneider Electric más cercano.

Manejo

AVISO
riesgo de daños estructurales
  • No apoye el equipo sobre su parte frontal o sus laterales.
  • Apoye el equipo sobre la parte posterior solamente cuando sea necesario manejarlo de manera especial.
  • No transporte el equipo en una posición horizontal.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Asegúrese de tener disponible equipo adecuado (por ejemplo, grúas aéreas) en el sitio de instalación para manejar el tablero de distribución. El uso de equipo apropiado ayuda a evitar lesiones personales y daño al tablero de distribución.

El peso de cada sección de transporte está claramente marcado en la lista de embalaje. Verifique la capacidad de carga del equipo de levantamiento que utiliza para manipular el tablero de distribución, asegúrese que sea adecuado para el peso especificado en cada sección de transporte. Mantenga el tablero en posición vertical mientras lo manipula.

Schneider Electric recomienda el uso de grúas aéreas, correas de levantamiento y cables o cadenas para manejar el tablero de distribución. La siguiente sección trata sobre este método así como métodos de manejo alternativos.

Manejo con correas de izaje

Schneider Electric provee cáncamos de izaje como equipo estándar para los tableros de distribución FlexSeT. Las etiquetas de instrucciones de cada sección de transporte contienen los dibujos y las instrucciones escritas que detallan el uso correcto de las correas de izaje (vea Levantamiento con una grúa aérea, correas de levantamiento y cables o cadenas). Utilice barras separadoras rígidas o una barra de extensión para proporcionar la elevación vertical sobre las correas de elevación. Esto ayuda a evitar daños al marco o al acabado.

Levantamiento con una grúa aérea, correas de levantamiento y cables o cadenas

Tableros de distribución tipo autosoportado con correas de levantamiento

Siga estas instrucciones para manipular el tablero de distribución:

  1. Cuando coloque las correas de izaje en el tablero de distribución, ensamble la tornillería en el orden que se muestra en Orden para ensamblar la tornillería. En gabinetes con canales de esquina verticales traseros y delanteros con orificios ciegos, quite los que se encuentren más arriba, 0,5 pulg (13 mm) de diámetro y ensamble la tornillería en el orden que se muestra en Orden para ensamblar la tornillería en gabinetes con orificios ciegos en canales de esquina verticales.
    NOTA: En algunos casos, las correas de izaje pueden venir preensambladas de fábrica en el tablero de distribución FlexSeT; si este es el caso, omita el paso 1.

    Orden para ensamblar la tornillería

    Orden para ensamblar la tornillería en gabinetes con orificios ciegos en canales de esquina verticales

  2. Utilice cables adecuados para carga o cadenas con ganchos de seguridad* o grilletes. No haga pasar los cables ni las cadenas por los agujeros en las correas de levantamiento.
  3. Utilice una barra separadora adecuada para la carga para ayudar a prevenir daños a la estructura. Instálela de manera que el ángulo mínimo entre los cables o las cadenas de izamiento y la parte superior del equipo sea de 45°.
  4. Una vez que haya utilizado las correas de izamiento, retírelas del gabinete quitando la tuerca y el resto de la tornillería que se muestra en Orden para ensamblar la tornillería. En el caso de gabinetes con canales de esquina verticales traseros y delanteros que incluyan orificios ciegos, una vez que se hayan quitado las correas de izamiento, cierre las aberturas de los orificios ciegos en los canales verticales traseros y delanteros usando las tapas plásticas proporcionadas, como se muestra en Orden para ensamblar la tornillería en gabinetes con orificios ciegos en canales de esquina verticales.

Manejo sin correas de levantamiento

Los cáncamos de izaje no están incluidos en el subconjunto montado en zapatas o al aire libre. Use rodillos, eslingas u otros elementos para manipular estas secciones de transporte. La etiqueta de manipulación (vea Etiqueta de instrucciones de manejo - Tableros de distribución sin correas de levantamiento) viene adherida a cada una de estas secciones.

Etiqueta de instrucciones de manejo - Tableros de distribución sin correas de levantamiento

ADVERTENCIA
Peligro de VOLCADO DE CARGA SUPERIOR PESADA
  • Estabilice la sección de transporte para minimizar la posibilidad de que se voltee la carga.
  • Consulte con un experto certificado en cargas suspendidas ante cualquier situación que no esté cubierta en estas instrucciones.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones graves o daño al equipo.

Para levantar una sección de envío que no esté equipada con cáncamos de izaje, utilice una grúa aérea junto con uno de los siguientes dispositivos:

  • Una cadena unida a un montaje de eslinga. Envuelva la eslinga completamente alrededor del tablero de distribución y del reforzador de transporte.
  • Un cable de alambre con ganchos de seguridad y grilletes.

El uso de un montacargas es un método alternativo para manejar el tablero de distribución. Antes de usar un montacargas:

  • Lea las etiquetas para el acceso de las horquillas en las secciones del tablero de distribución (vea Manejo con un montacargas ).
  • Verifique la longitud de las horquillas para asegurarse de que se extiendan por debajo de todo el tablero de distribución.
  • Equilibre la carga con cuidado.
  • Utilice una correa para manipular o mover un tablero de distribución con un montacargas.

Manejo con un montacargas

Almacenamiento

Si va a almacenar el tablero de distribución antes de instalarlo cubra la parte superior y sus aberturas (durante el período de construcción) para protegerlo del polvo y basura.

Si el tablero de distribución no se instala o energiza de inmediato, almacénelo en un lugar limpio y seco, con temperatura uniforme, para ayudar a evitar la formación de condensación. Si es posible, almacene el tablero de distribución en el interior. Si es posible, deberá guardarse en un edificio con calefacción y circulación de aire adecuada, y protegerlo de suciedad, humos, agua y cualquier daño físico. Almacenarlo a la intemperie puede producir condensación dañina en su interior.

NOTA: Instale calefactores eléctricos portátiles de aproximadamente 250 W por sección vertical, en ambos gabinetes para los tableros de distribución, para interiores y aquellos a prueba de lluvia, para protegerlos adecuadamente durante su almacenamiento.

Antes de energizar los calefactores, retire el empaque suelto o material inflamable dentro del tablero de distribución. Los tableros de distribución para exteriores no son resistentes a la intemperie hasta que no se instalan de manera correcta y completa; trátelos igual que los tableros de distribución para interiores hasta después de su instalación.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.