0614IB1701

Enclenchement de la fonction ERMS des Masterpact MTZ2/MTZ3

La fonction ERMS permet de diminuer les paramètres de protection pour déclencher le plus rapidement possible le disjoncteur lors d'un problème d'arc électrique. Un temps de déclenchement plus court réduit les risques de blessures lorsque du personnel qualifié se trouve à proximité d'un appareil sous tension.

Conditions d'enclenchement de la fonction ERMS

La fonction Réglages d'entretien pour la réduction d'énergie (ERMS) est disponible lorsque le module numérique Réglages d'entretien pour la réduction d'énergie a été acheté et installé sur l'unité de contrôle Micrologic X.

Principes de fonctionnement de la fonction Réglages d'entretien pour la réduction d'énergie (ERMS)

Il existe plusieurs moyens d'enclencher la fonction ERMS :

  • A l'aide de Masterpact MTZ Mobile App (protection par mot de passe).
    Il existe un verrou numérique entre le smartphone exécutant Masterpact MTZ Mobile App et l'unité de contrôle Micrologic X.

  • A l'aide d'un commutateur de sélection externe raccordé au module de commutation de la fonction ERMS en option (ESM).
    Le module ESM est installé dans le disjoncteur et raccordé à un commutateur de sélection externe, verrouillable par cadenas. La rotation du commutateur de sélection externe permet d'enclencher la fonction ERMS.

La fonction ERMS peut être enclenchée à l'aide de l'application MTZ Mobile App (avec protection par mot de passe) ou à l'aide d'un commutateur de sélection externe.

La fonction ERMS doit être désenclenchée via l'interface qui a servi à l'enclencher :

  • Fonction enclenchée sur un smartphone : le même smartphone doit être utilisé pour la désenclencher.

  • Fonction enclenchée à l'aide du commutateur ERMS externe raccordé au module ESM : le commutateur ERMS externe doit être utilisé pour la désenclencher.

  • Fonction enclenchée à la fois par un smartphone et par le commutateur ERMS : le même smartphone et le commutateur ERMS doivent être utilisés pour la désenclencher .

Avec la fonction ERMS enclenchée :

  • Un voyant ERMS bleu (A) s'allume sur la face avant de l'unité de contrôle Micrologic X.

  • Le défilement de la Vue générale est interrompu et le message signalant que la fonction ERMS est enclenché s'affiche sur fond bleu.

  • Tous les écrans, sauf les messages contextuels, s'affichent sur fond bleu.

Pour plus d’informations, consultez le document - Micrologic X - Unité de contrôle - Guide d'exploitation (voir Documents connexes à consulter).

Enclenchement de la fonction ERMS

AVIS
RISQUE DE COUPURE D'ALIMENTATION
Confirmez que les paramètres de protection des réglages d'entretien pour la réduction d'énergie (ERMS) sont correctement configurés avant l’engagement.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer une interruption du service par coupure de courant.

Il existe différentes façons d'enclencher la fonction ERMS selon la configuration de l'appareil et ses accessoires :

Type

Accessoires

Action

Via Masterpact MTZ Mobile App

Envoyez une commande depuis Masterpact MTZ Mobile App pour enclencher la fonction ERMS, via la communication sans fil Bluetooth ou via la connexion USB OTG. Cette action est protégée par un mot de passe.

Via un commutateur de sélection externe raccordé au module ESM

  • Module de commutation ERMS (ESM)

  • Commutateur de sélection externe

Tournez le commutateur de sélection externe jusqu'à la position Enclenché.

Désengagement de la fonction Réglages d'entretien pour la réduction d'énergie (ERMS)

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Avant de désengager la fonction de paramètre de réduction de consommation d'énergie (ERMS) :
  • Inspectez soigneusement votre espace de travail et retirez tous les outils et objets à l’intérieur de l'équipement.
  • Vérifier que tout le personnel est à distance de l'équipement et que les appareils, portes et protections sont en place.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Un verrou numérique est établi entre un smartphone exécutant Masterpact MTZ Mobile App et l'unité de contrôle Micrologic X lorsque la fonction ERMS est enclenchée par ce smartphone. Ce verrou impose que la fonction ERMS soit désenclenchée à partir du smartphone utilisé pour l'enclencher.

La façon de désenclencher la fonction ERMS dépend de la façon dont elle a été enclenchée :

Type

Accessoires

Action

Via Masterpact MTZ Mobile App

Désenclenchez la fonction ERMS sur le smartphone qui a servi à l'enclencher.

Via un commutateur de sélection externe

  • Module de commutation ERMS (ESM)

  • Commutateur de sélection externe

Tournez le commutateur de sélection externe jusqu'à la position Désenclenché.

Via Masterpact MTZ Mobile App et un commutateur de sélection externe

  • Module de commutation ERMS (ESM)

  • Commutateur de sélection externe

  • Désenclenchez la fonction ERMS sur le smartphone qui a servi à l'enclencher.

  • Tournez le commutateur de sélection externe jusqu'à la position Désenclenché.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?