Réarmement du disjoncteur après un déclenchement dû à un défaut électrique
Séquence de réarmement des Masterpact MTZ
Le tableau qui suit présente la séquence d'actions à effectuer après un déclenchement dû à un défaut électrique. Chaque action est expliquée en détail dans les paragraphes qui suivent.
|
Etape |
Description |
|---|---|
|
1 |
Identifiez la cause du déclenchement à l'aide de l'IHM de l'unité de contrôle Micrologic X. |
|
2 |
Acquittez le message de déclenchement sur l'unité de contrôle .Micrologic X. |
|
3 |
Corrigez le défaut électrique sur le réseau. |
|
4 |
Inspectez le disjoncteur et le tableau après un court-circuit. |
|
5 |
Réarmez le disjoncteur (voir Réarmement des appareils Masterpact MTZ). |
|
6 |
Lorsque le disjoncteur est prêt-à-fermer, refermez-le (voir Fermeture du mécanisme des Masterpact MTZ2/MTZ3). |
Identification de la cause de déclenchement d'un appareil Masterpact MTZ
Acquittement d'un message de déclenchement sur les unités de contrôle Micrologic X
|
Etape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Appuyez sur OK pour voir les détails de la cause de déclenchement sur l'écran d'affichage. |
|
2 |
Consultez les deux écrans de contexte de déclenchement :
|
|
3 |
Appuyez sur OK pour acquitter le déclenchement et revenir au menu Accueil. NOTE : Si vous n'acquittez pas le déclenchement dans le délai de temporisation de l'événement, le message s'affiche à nouveau. |
|
4 |
Maintenez le bouton de test/acquittement enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser l'unité de contrôle. Les voyants de cause de déclenchement et de service s'éteignent. |
Effacement d'un défaut électrique avant de refermer le disjoncteur Masterpact MTZ
Le déclenchement d'un disjoncteur ne corrige pas la cause du défaut électrique détecté sur l'installation électrique en aval.
ATTENTION |
|---|
|
RISQUE DE FERMETURE SUR DÉFAUT ÉLECTRIQUE
Ne refermez pas le disjoncteur sans préalablement
vérifier et éventuellement réparer l’installation
électrique en aval.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
Il convient d'isoler le départ d'alimentation avant d’effectuer la vérification de l’installation électrique en aval de la protection.
DANGER |
|---|
|
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU
ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Inspection du disjoncteur Masterpact MTZ et du tableau après un déclenchement suite à un court-circuit
Après un déclenchement suite à un court-circuit dû à la protection court retard ou instantanée, le disjoncteur et le tableau doivent être inspectés afin de détecter d'éventuels dépôts de fumée ou dommages sur le boîtier de l'appareil.
Consultez le document Disjoncteurs Masterpact MTZ - Guide de maintenance (DOCA0099FR) et contactez votre technicien de maintenance sur site Schneider Electric.
ATTENTION
DANGER