0614IB1701

Fonctionnement des appareils Masterpact MTZ2/MTZ3

Indicateurs d'état des appareils Masterpact MTZ2/MTZ3

Les voyants placés sur la face avant de l'appareil donnent les informations suivantes :

  • Bouton-poussoir de réarmement "reset" :

    • Enfoncé : l'appareil est fermé ou volontairement ouvert (pas déclenché)

    • Sorti : l'appareil s'est déclenché

  • Témoin de position des contacts principaux : ouvert ou fermé.

  • Indicateur du ressort d'accumulation d'énergie et de l'état prêt-à-fermer. Il peut s'agir de l'un des états suivants :

    • Désarmé (pas d'énergie pour fermer le disjoncteur)

    • Armé, pas prêt-à-fermer

    • Armé, prêt-à-fermer

  1. Bouton-poussoir de réarmement "reset"

  2. Voyant de position des contacts principaux

  3. Indicateur du ressort d'accumulation d'énergie et de l'état prêt-à-fermer

La combinaison des deux indicateurs donne l'état de l'appareil :

Description des états des appareils Masterpact MTZ2/MTZ3

Indicateur de position des contacts principaux

Indicateur du ressort d'accumulation d'énergie et de l'état prêt-à-fermer

Description de l'état de l'appareil

Appareil hors tension (contacts ouverts), ressort d'accumulation d'énergie désarmé.

Appareil hors tension (contacts ouverts), ressort d'accumulation d'énergie armé. L'appareil n'est pas prêt-à-fermer en raison d'au moins une des conditions suivantes :

  • L'appareil a effectué un déclenchement et doit être réarmé.

  • La bobine de déclenchement par dérivation (MX) est alimentée.

  • Le déclencheur voltmétrique à manque de tension (MN) est hors tension.

  • L'appareil est verrouillé mécaniquement (à l'aide d'un cadenas et/ou d'une serrure ou bien par des câbles d'interverrouillage) en position ouverte.

Appareil hors tension (contacts ouverts), ressort d'accumulation d'énergie armé.

L'appareil est prêt-à-fermer.

Appareil sous tension (contacts fermés), ressort d'accumulation d'énergie désarmé.

Appareil sous tension (contacts fermés), ressort d'accumulation d'énergie armé.

L'appareil n'est pas prêt-à-fermer car il est déjà fermé.

Commutateurs auxiliaires de l'appareil Masterpact MTZ2/MTZ3 (OF)

La position des contacts principaux de l'appareil est signalée par les commutateurs auxiliaires (OF).

Nom

Numéro du contact

Position des commutateurs et des contacts

Etat de l'appareil

Activé

Désactivé

Déclenché (par l'unité de contrôle Micrologic X)

Voyant de position des contacts principaux

Position de contact principal

Fermé

Ouvert

Ouvert

Position du bouton de réarmement "reset"

IN (Enfoncé)

IN (Enfoncé)

OUT (Sorti)

Position du commutateur auxiliaire (OF)

1–2

Ouvert

Fermé

Fermé

1–4

Fermé

Ouvert

Ouvert

Position du commutateur de déclenchement surintensité (SDE)

1–2

Fermé

Fermé

Ouvert

1–4

Ouvert

Ouvert

Fermé

Masterpact MTZ2/MTZ3 - Fonction anti-pompage

Les appareils Masterpact MTZ fournissent une fonction anti-pompage mécanique. En cas d'ordres de fermeture et d'ouverture permanents, le mécanisme standard bloque les contacts principaux en position "ouvert". Après un déclenchement suite à un défaut électrique ou une ouverture volontaire à l'aide des commandes manuelles ou électriques, l'ordre de fermeture doit d'abord être interrompu, puis relancé afin de fermer le disjoncteur. Cela évite au disjoncteur de manœuvrer indéfiniment.

Lorsque les fonctions de commande à distance sont utilisées, laissez au moins quatre secondes au moteur de réarmement du ressort (MCH) pour qu'il arme complètement le ressort de fermeture de l'appareil avant que la bobine de fermeture (XF) ne soit actionnée.

Pour éviter que l'appareil ne se ferme prématurément, il est possible de raccorder en série le contact prêt-à-fermer (PF) avec la bobine de fermeture (XF).

Armement du ressort de fermeture des Masterpact MTZ2/MTZ3

Le ressort de fermeture doit être suffisamment chargé d'énergie pour fermer le disjoncteur Masterpact MTZ :

  • Armement manuel : armez le mécanisme en actionnant la poignée d’armement du ressort d'accumulation six fois.

  • Armement automatique : si le moteur de réarmement du ressort MCH en option est installé, le ressort est automatiquement armé après chaque fermeture.

NOTE: Pour les appareils débrochables, le désarmement automatique DAE est installé en standard dans l'usine, de sorte que le ressort de fermeture est désarmé lorsque l'appareil passe de la position Débroché à la position Extrait.

Actionnement manuel des Masterpact MTZ à l'aide de la poignée d'armement du ressort (MCH)

L'illustration suivante présente un cycle Ouverture/Fermeture/Ouverture (OFO) pour les dispositifs armés manuellement sans moteur de réarmement du ressort (MCH) :

Actionnement électrique des Masterpact MTZ à l'aide d'un moteur de réarmement du ressort (MCH)

Le schéma suivant présente un cycle Ouverture/Fermeture/Ouverture (OFO) pour les dispositifs armés électriquement, à l'aide d'un moteur de réarmement du ressort (MCH) :

QR code for this page

Was this helpful?