0614IB1701

Réarmement du disjoncteur après un déclenchement causé par un échec d'autotest de l'unité de contrôle Micrologic X

Séquence de réarmement d'un disjoncteur Masterpact MTZ

Le tableau suivant décrit la séquence d'actions à effectuer à la suite d'un déclenchement. Chaque action est expliquée en détail dans les paragraphes qui suivent.

Etape

Description

1

Identifiez la cause de déclenchement.

2

Acquittez le message de déclenchement sur l'écran de l'unité de contrôle Micrologic X.

3

Consultez la liste des causes possibles de déclenchement et effectuez les actions recommandées pour redémarrer après le déclenchement.

4

Réarmez le disjoncteur (voir Réarmement des appareils Masterpact MTZ).

5

Lorsque le disjoncteur est "prêt à fermer", refermez-le (voir Fermeture du mécanisme des Masterpact MTZ2/MTZ3).

Acquittement de messages de déclenchement sur l'écran d'affichage Micrologic X

Etape

Action

1

Appuyez sur OK.

L'écran affiche :

  • Une description de la cause du déclenchement.

  • La date et l'heure de survenue de la cause de déclenchement.

2

Consultez la liste des causes de déclenchement possibles dans le tableau suivant et effectuez les actions recommandées.

3

Appuyez sur OK pour acquitter le déclenchement et revenir au menu Accueil.

4

Maintenez le bouton de test/acquittement enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser l'unité de contrôle. Les voyants de cause de déclenchement et de service s'éteignent.

Actions recommandées suite à un déclenchement causé par un autotest incorrect de l'unité de contrôle Micrologic X

Code

Message de déclenchement

Description

Action recommandée

0x1400

0x1404

0x1405

0x1406

0x1416

Dysfonction majeure auto-test UC

L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté un dysfonctionnement majeur de celle-ci.

NOTE: L'unité de contrôle peut déclencher ou ne pas déclencher le disjoncteur en fonction de la configuration de de position de repli.

Contactez le service d'assistance sur site de Schneider Electric pour remplacer l'unité de contrôle.

0x1402

Capteur de courant interne déconnecté

L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté qu'un capteur interne du disjoncteur a été déconnecté.

Contactez le service d'assistance sur site de Schneider Electric pour remplacer l'unité de contrôle.

0x1403

ENCT déconnecté

L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté que le capteur de courant neutre externe du disjoncteur a été déconnecté.

Reconnectez le capteur de courant neutre externe (ENCT).

0x6407

Déclenchement auto-diagnostic

L'unité de contrôle a déclenché le disjoncteur pour une raison inconnue.

Contactez le service d'assistance sur site de Schneider Electric pour remplacer l'unité de contrôle.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.