0614IB1701

Page d'accueil Go2SE

Présentation de Go2SE

Si le code QR situé à l'avant d'une unité de contrôle Micrologic X est lu avec un smartphone qui exécute un lecteur de code QR et qui est relié à Internet, la page d'accueil Go2SE s'affiche. Cette page fournit certaines informations sur l'appareil ainsi qu'une liste de menus.

Descrption de la page d'accueil Go2SE

La page d'accueil est accessible sur les smartphones Android et iOS. Les menus sont identiques, avec de légères différences de présentation.

Voici à quoi ressemble la page d'accueil sur un smartphone Android :

  1. Référence commerciale de l'unité de contrôle Micrologic X

  2. Type de l'unité de contrôle Micrologic X

  3. Numéro de série de l'unité de contrôle Micrologic X

  4. Menus de la page d'accueil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description des menus suivants.

Caractéristiques Go2SE

Sélectionnez "Go2SE Characteristics" pour accéder à une fiche de données produit contenant des informations détaillées sur l'unité de contrôle Micrologic X.

Téléchargement de documentation Go2SE

Sélectionnez "Go2SE Download Documents" pour accéder à la documentation, notamment :

  • Masterpact MTZ - Micrologic X - Unité de contrôle - Guide d'exploitation

  • Masterpact MTZ1 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur

  • Masterpact MTZ2/MTZ3 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur

  • Fiches d'instruction pour les appareils Masterpacts MTZ et les unités de contrôle Micrologic X

Go2SE - Téléchargement de l'application de service clientèle

Sélectionnez "Go2SE Download Customer Care App" pour accéder à l'application mobile de service clientèle de Schneider Electric, mySchneider, qui peut être téléchargée sur un smartphone Android ou iOS. Cette application propose des instructions en libre-service et un accès facile à l'assistance d'experts Schneider Electric.

Go2SE - Téléchargement de l'application EcoStruxure Facility Expert

Sélectionnez "Go2SE Download EcoStruxure Facility Expert App" pour accéder à l'application mobile EcoStruxure Facility Expert qui peut être téléchargée sur un smartphone Android ou iOS. Consultez la boutique d'applications pour connaître les smartphones compatibles.

L'application mobile EcoStruxure Facility Expert est conçue pour :

  • Effectuer des opérations plus facilement, plus efficacement et de manière plus pratique

  • Améliorer la fiabilité des processus et des ressources.

Référentiel sécurisé Go2SE

Sélectionnez "“Go2SE Safe Repository" pour accéder à un service Web permettant de consulter, stocker et partager la documentation liée aux ressources dans un environnement Schneider Electric. L'accès au référentiel sécurisé est réservé aux utilisateurs autorisés.

Le référentiel sécurisé donne accès à la nomenclature des appareils Masterpact MTZ.

Go2SE - Téléchargerment de Masterpact MTZ Mobile App

Sélectionnez "Go2SE Download Masterpact MTZ Mobile App" pour télécharger et installer l'application Masterpact MTZ Mobile App sur un smartphone Android ou iOS.

Achat de fonctionnalités supplémentaires sur Go2SE

Sélectionnez "Go2SE Purchase Additional Features" pour accéder à la page Web du marché GoDigital. Des modules numériques sont proposés à l'achat sur ce marché.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.