Formulaire de test des appareils Masterpact MTZ
Utilisation du formulaire de test des appareils Masterpact MTZ
Imprimez ce formulaire de test pour consigner les résultats des tests de mise en service.
Cochez la case (✔) lorsque le test a été effectué et s'est révélé concluant.
Le formulaire de test, le rapport de projet et le rapport de test de communication doivent être conservés sur site, dans une pochette plastique, dans un lieu sûr et facile d'accès.
Chaque test est décrit en détail au chapitre Mise en service.
N'effectuez que les tests obligatoires, lesquels dépendent du type d'appareil Masterpact MTZ et des fonctions installées.
Lorsque tous les tests ont été effectués avec succès, signez et datez le formulaire de test.
Identification des appareils Masterpact MTZ
|
Poste de travail |
Tests menés le : |
Par : |
|
|---|---|---|---|
|
Signature : |
|||
|
Nom de sous-station |
Commentaires : |
||
|
Numéro de sous-station |
|||
|
Nom de tableau/appareillage |
|||
|
Tension |
|||
|
Appareil Masterpact MTZ |
|
|---|---|
|
Fabricant |
Schneider Electric |
|
Type d'appareil Masterpact MTZ |
|
|
Numéro de série |
|
|
Version du matériel |
|
|
Unité de contrôle Micrologic X |
|||
|---|---|---|---|
|
Micrologic X type CT |
CT Ratio (rapport de transformation de courant) |
||
|
Version du micrologiciel |
|||
Vérifications préliminaires des appareils Masterpact MTZ
|
Type de vérification |
(✔) |
|---|---|
|
Inspection visuelle satisfaisante (par exemple, aucun signe visible de dommages). |
|
|
Mise à la terre satisfaisante. |
|
|
Raccordements serrés. |
|
|
Compatibilité du micrologiciel satisfaisante. |
|
|
Paramètres Micrologic X appliqués. |
|
|
Rapport de projet généré. |
Vérifications de fonctionnement et de verrouillage des appareils Masterpact MTZ
|
Type de vérification |
(✔) |
|---|---|
|
Le mécanisme s'arme après le retrait du ressort d'accumulation d'énergie. |
|
|
L'appareil Masterpact MTZ se ferme. |
|
|
L'appareil Masterpact MTZ s'ouvre. |
|
|
Le mécanisme s'arme automatiquement après la fermeture, lorsque l'appareil est équipé d'un moteur de réarmement du ressort (MCH). |
|
|
Les contacts programmables M2C fonctionnent correctement. |
|
|
Le module d'E/S fonctionne correctement. |
|
|
Les systèmes d'interverrouillage du disjoncteur fonctionnent correctement. |
|
|
Les systèmes d'interverrouillage entre les deux ou trois disjoncteurs fonctionnent correctement. |
Vérifications de la continuité électrique des équipements Masterpact MTZ
|
Etat de l'appareil Masterpact MTZ |
Borniers testés |
Continuité électrique |
|
|---|---|---|---|
|
Côté entrant |
Côté sortant |
||
|
Fermé |
L1 |
L1 |
Ω |
|
Fermé |
L2 |
L2 |
Ω |
|
Fermé |
L3 |
L3 |
Ω |
Test d'isolation des appareils Masterpact MTZ
|
Etat de l'appareil Masterpact MTZ |
Borniers testés |
Tension |
Résistance d'isolement |
|---|---|---|---|
|
Fermé |
L3 fermé, avec L2 et L1 à la terre |
500 VCC |
MΩ |
|
Fermé |
L2 fermé, avec L1 et L3 à la terre |
500 VCC |
MΩ |
|
Fermé |
L3 fermé, avec L1 et L3 à la terre |
500 VCC |
MΩ |
|
Ouvert |
L1 ouvert, avec L1, L2 et L3 à la terre de l'autre côté |
500 VCC |
MΩ |
|
Ouvert |
L2 ouvert, avec L1, L2 et L3 à la terre de l'autre côté |
500 VCC |
MΩ |
|
Ouvert |
L3 ouvert, avec L1, L2 et L3 à la terre de l'autre côté |
500 VCC |
MΩ |
Vérification du voyant Ready de l'unité de contrôle Micrologic X
|
Type de vérification |
(✔) |
|---|---|
|
Le voyant Ready de l'UC Micrologic X clignote en vert. |
Test du mécanisme de déclenchement de l'unité de contrôle Micrologic X
|
Type de vérification |
(✔) |
|---|---|
|
Lorsque le disjoncteur est fermé, forcez son déclenchement avec le logiciel Ecoreach. |
|
|
Vérifiez que le disjoncteur est ouvert. |
|
|
Vérifiez que le bouton bleu de réarmement après déclenchement est sorti. |
|
|
Vérifiez que le voyant Isd/Ii est allumé. |
|
|
Vérifiez le basculement des contacts SDE. |
Micrologic 6.0X - Test du mécanisme de déclenchement du bouton de test
|
Type de vérification |
(✔) |
|
Le disjoncteur étant fermé, enfoncez brièvement (< 1 s) le bouton de test à l'avant de l'unité de contrôle. |
|
|
Vérifiez que le disjoncteur est ouvert. |
|
|
Vérifiez que le bouton bleu de réarmement après déclenchement est sorti. |
|
|
Vérifiez que le voyant Ig/IΔn est allumé. |
|
|
Vérifiez le basculement des contacts SDE. |
Tests de communication des appareils Masterpact MTZ
|
Type de vérification |
(✔) |
|---|---|
|
Réseau de communication testé. |
|
|
Rapport de test de communication généré. |
|
|
Ouverture et fermeture à distance testées. |
Vérifications finales des appareils Masterpact MTZ
|
Type de vérification |
(✔) |
|---|---|
|
Toutes les portes et tous les caches de protection sont en place. |
|
|
L'appareil est hors tension (position "ouvert") et le ressort d'accumulation d'énergie est armé. |