Masterpact MTZ2/MTZ3 - Vérifications finales et rapports associés
Vérifications finales des appareils Masterpact MTZ
Après avoir effectué les tests de mise en service, contrôlez que :
|
Etape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Vérifiez que tous les raccordements sont établis avec le couple de serrage correct, qu'aucun outil ou objet ne se trouve dans l'équipement et que tous les appareils, portes et caches de protection sont en place. |
|
2 |
Vérifiez que l'appareil est hors tension (ouvert) et que le ressort de fermeture est armé. |
Rapport de projet généré par le logiciel Ecoreach
Le logiciel Ecoreach génère un rapport de projet comportant la liste de tous les appareils du projet. Pour chaque appareil, il fournit les informations suivantes :
-
Les données d'identification du disjoncteur
-
Les données d'identification Micrologic X, y compris la liste des modules numériques installés.
-
La liste des accessoires, notamment des accessoires internes (comme les contacts programmables M2C) et des modules externes (comme les modules d'E/S).
-
Les paramètres de protection de l'unité de contrôle Micrologic X.
-
Les paramètres d'alarmes.
-
Les paramètres d'interface de communication IFE, EIFE ou IFM.
Rapport de test de communication généré par le logiciel Ecoreach
Le logiciel Ecoreach réalise un test de communication et génère un rapport. Pour chaque appareil, ce rapport fournit les informations suivantes :
-
Le nom et le type de l'appareil.
-
Le type de communication.
-
L'adresse de l'appareil ou de la passerelle.
-
L'état de la connexion.