Diagnostic des alarmes de l'unité de contrôle Micrologic X
Séquence de diagnostic de l'unité de contrôle Micrologic X
Le tableau suivant décrit la séquence d'actions nécessaires après que l'unité de contrôle Micrologic X a détecté une alarme. Chaque action est expliquée en détail dans les paragraphes qui suivent.
|
Etape |
Description |
|---|---|
|
1 |
Identifiez l'alarme détectée. |
|
2 |
Acquittez le message de cause de l'alarme sur l'écran d'affichage de l'unité de contrôle Micrologic X. |
|
3 |
Consultez la liste des alarmes et effectuez les actions recommandées. |
Identification de l'alarme de l'unité de contrôle Micrologic X
L'unité de contrôle Micrologic X indique les alarmes à l'aide :
-
Du voyant Ready (vert clignotant ou éteint).
-
Du voyant de service (rouge ou orange).
-
D'un écran d'alarme qui s'affiche (rouge ou orange).
Deux niveaux d'alarme peuvent être détectés et signalés par la couleur du voyant de service :
-
Rouge pour les alarmes de sévérité haute.
-
Orange pour les alarmes de sévérité moyenne.
|
Voyants d'état d'intégrité |
Ecran Micrologic X |
Voyants de cause de déclenchement |
Cause probable |
|---|---|---|---|
Le voyant Ready clignote en vert. Le voyant de service est orange fixe. |
Tous les voyants sont éteints. |
Alarme de sévérité moyenne (voir Action recommandée après la détection d'une alarme Micrologic X de moyenne sévérité). |
|
Le voyant de service est rouge fixe. Le voyant Ready clignote en vert. Le voyant de service est rouge fixe. Le voyant Ready est éteint |
Tous les voyants sont éteints. Tous les voyants sont allumés. |
Alarme de sévérité haute (voir Action recommandée après la détection d'une alarme de haute sévérité par l'unité de contrôle Micrologic X). |
Acquittement de l'alarme sur l'écran Micrologic X
|
Etape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Appuyez sur OK. L'écran affiche :
|
|
2 |
Consultez la liste des messages d'alarme des tableaux suivants et effectuez les actions recommandées. |
|
3 |
Appuyez sur OK pour acquitter le déclenchement et revenir au menu Accueil. |
|
4 |
Maintenez le bouton de test/acquittement enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser l'unité de contrôle. Le voyant de service s'éteint. |
Action recommandée après la détection d'une alarme de haute sévérité par l'unité de contrôle Micrologic X
|
Code |
Message d'alarme |
Description de l'alarme |
Action recommandée |
|---|---|---|---|
|
0x1400 |
Dysfonction majeure auto-test UC |
L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté un dysfonctionnement majeur de celle-ci. REMARQUE : Le dysfonctionnement déclenche ou ne déclenche pas l'appareil, en fonction de la configuration de la position de repli. L'auto-test de l'unité de contrôle s'est soldé par des résultats incorrects. NOTE: REMARQUE : Le résultat
incorrect de l'auto-test déclenche ou ne déclenche
pas l'appareil, en fonction de la configuration de la position
de repli.
|
Contactez le service d'assistance sur site de Schneider Electric pour remplacer l'unité de contrôle. |
|
0x1409 |
Échec de lecture connecteur du capteur |
L'unité de contrôle ne parvient pas à lire la valeur du calibreur. |
Vérifiez les connexions de calibreur et de performeur. Si la connexion est bonne mais que l'unité de contrôle ne peut toujours pas atteindre la valeur, remplacez le calibreur ou l'unité de contrôle. |
|
0x1413 |
Echec déclenchement du test Ig |
Déclenchement du test de défaut à la terre (Ig) non exécuté. |
Relancez le test. S'il ne s'exécute toujours pas, remplacez l'unité de contrôle. |
|
0x1430 |
Protection par défaut réinit. si redémarrage. |
Si l'unité de contrôle est mise hors tension, les paramètres de protection par défaut seront rétablis lors du prochain redémarrage de l'unité. |
Contactez le service d'assistance sur site de Schneider Electric pour remplacer l'unité de contrôle. |
|
0x1442 |
Usure contacts > 100% : |
L'indicateur d'usure des contacts a atteint le seuil de 100 %. |
Remplacez le disjoncteur. |
|
0x1444 |
Nombre de manœuvres maximum atteint |
Le disjoncteur a atteint le nombre maximal de manœuvres. |
Remplacez le disjoncteur. |
|
0x1451 |
MCH a atteint le nombre maximum de manœuvres |
Le moteur de réarmement du ressort (MCH) a atteint le nombre maximum de manœuvres. |
Remplacez le moteur de réarmement du ressort MCH. |
Contactez votre technicien de maintenance sur site Schneider Electric pour savoir qui doit réaliser les actions recommandées.
Action recommandée après la détection d'une alarme Micrologic X de moyenne sévérité
|
Code |
Message d'alarme |
Description de l'alarme |
Action recommandée |
|---|---|---|---|
|
0x03F5 |
Pré-alarme Ir (I > 90 % Ir) |
La préalarme de protection long retard a été activée : au moins un des courants de phase ou neutre est supérieur au seuil de 90 % de Ir . Le disjoncteur frôle la valeur de seuil Ir. |
Vérifiez la charge. |
|
0x0D00 |
Incompatibilité matérielle critique entre modules IMU |
Une incompatibilité matérielle majeure entre les modules installés les rend non opérationnels. |
Dans le menu du
micrologiciel Ecoreach, repérez le module présentant un
conflit. |
|
0x0D01 |
Incompatibilité logicielle critique entre modules IMU |
Une incompatibilité logicielle majeure entre les modules ULP installés les rend non opérationnels. |
Utilisez le logiciel Ecoreach pour mettre à niveau le micrologiciel du module. |
|
0x0D02 |
Incompatibilité matérielle non critique (IMU) |
Une incompatibilité matérielle mineure entre les modules installés les empêche de fonctionner correctement. |
Prévoyez un remplacement de module. |
|
0x0D03 |
Incompatibilité logicielle non critique (IMU) |
Une incompatibilité logicielle mineure entre les modules installés les empêche de fonctionner correctement. |
Utilisez le logiciel Ecoreach pour mettre à niveau le micrologiciel du module. |
|
0x0D06 |
Config. incomp. IO/UC - dual régl. ou inhib. ferm. |
Un conflit de déclaration est identifié entre le module d'E/S (IO) et l'unité de contrôle. |
Utilisez le logiciel Ecoreach pour corriger l'erreur, de la manière suivante :
|
|
0x0D08 |
Conflit d'adresse entre les modules |
L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté la présence inattendue du module IO2 en l'absence du module IO1. |
Vérifiez l'alimentation du module IO 1. |
|
0x0D09 |
Incompatibilité entre les micrologiciels UC |
L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté une incompatibilité entre les versions de micrologiciel des processeurs de l'unité de contrôle. |
Utilisez le logiciel Ecoreach pour mettre à niveau le micrologiciel de l'unité de contrôle. |
|
0x0D0C |
Config. incomp. IO/UC - Inhibition prot. opt. |
Un conflit de déclaration a été détecté entre le module d'E/S (IO) et l'unité de contrôle (UC) pour l'inhibition des fonctions de protection facultatives. |
Utilisation du logiciel Ecoreach :
|
|
0x0D0D |
Config. incomp. IO/UC - Mode Local/Remote |
Un conflit de déclaration a été détecté entre le module d'E/S (IO) et l'unité de contrôle (UC) pour l'affectation du mode local/distant. |
Utilisation du logiciel Ecoreach :
|
|
0x101C |
Echec d'ouverture ou de fermeture du disjoncteur |
Le disjoncteur ne s'est pas ouvert ou fermé comme escompté. |
Vérifiez visuellement la position du disjoncteur et programmez la maintenance. |
|
0x1108 |
Protection modifiée par la communication Bluetooth/USB/IFE |
Les paramètres de protection ont été modifiés par une communication via Modbus, Ecoreach ou l'application mobile MTZ.. |
Il s'agit d'un message informatif. Aucune action n'est requise. |
|
0x1120 |
Perte du module IO 1 |
L'unité de contrôle ne communique plus avec le module d'E/S 1. |
Vérifiez l'alimentation du module IO 1. Vérifiez le câblage ULP. |
|
0x1121 |
Perte du module IO 2 |
L'unité de contrôle ne communique plus avec le module d'E/S 2. |
Vérifiez l'alimentation du module IO 2. Vérifiez le câblage ULP. |
|
0x1122 |
Perte du module EIFE ou IFE |
L'unité de contrôle ne communique plus avec le module EIFE ou IFE. |
Vérifiez l'alimentation du module IFE. Vérifiez le câblage ULP. |
|
0x1123 |
Perte du module IFM |
L'unité de contrôle ne communique plus avec le module IFM. |
Vérifiez l'alimentation du module IFM. Vérifiez le câblage ULP. |
|
0x112C |
Echec de la mise à jour logicielle UC |
La mise à niveau du micrologiciel de l'unité de contrôle s'est soldée par un échec. |
Relancez la procédure de mise à niveau. Si ce message apparaît encore, contactez le service d'assistance sur site de Schneider Electric. |
|
0x1407 |
Auto-test de l'unité de contrôle |
L'auto-test de l'unité de contrôle s'est soldé par des résultats inattendus. |
Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle. |
|
0x140A |
Non validité écran d'affichage ou communication sans fil |
L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté un résultat incorrec sur l'écran d'affichage du module sans fil. |
Prévoyez de remplacer l'écran incorporé, lequel contient l'antenne sans fil. |
|
0x1411 |
Dysfonction de mesure et protection optionnelle |
L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté un résultat non valide de mesure et d'autres protections. |
Surveillez l'unité de contrôle. Si d'autres résultats d'auto-test non valides se présentent, prévoyez de remplacer l'unité de contrôle. |
|
0x1412 |
Dysfonction de la communication NFC |
L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté une communication NFC non valide |
Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle. |
|
0x1422 |
Perte de communication Bluetooth |
L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté une absence de communication Bluetooth |
Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle. |
|
0x1433 |
Remplacez la pile |
La pile lithium fournit une tension inférieure à 3 V et doit être remplacée incessammant. |
Remplacez la pile. |
|
0x1434 |
Erreur interne du micrologiciel |
L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté un problème interne lié au micrologiciel. |
Utilisez le logiciel Ecoreach pour mettre à niveau le micrologiciel de l'unité de contrôle. |
|
0x1436 |
Dysfonction mineure de l'UC corrigée |
L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté un résultat non valide dans l'unité et a corrigé le problème. |
Surveillez l'unité de contrôle. Si d'autres résultats d'autotest non valides se produisent et sont corrigés, prévoyez de remplacer l'unité de contrôle. |
|
0x1437 |
Batterie non détectée |
La batterie nécessaire est absente. |
Ajoutez une batterie. |
|
0x1438 |
Perte de la tension principale et disjoncteur fermé |
Le disjoncteur est fermé mais aucune tension n'est détectée. |
Vérifiez la tension d'alimentation principale. |
|
0x1440 |
Usure des contacts supérieure à 60 %. Vérifiez les contacts. |
L'indicateur d'usure des contacts a atteint ou dépassé le seuil de 60 %. |
Vérifiez l'usure des contacts. |
|
0x1441 |
Usure contacts > 95 % : Prévoir remplacement. |
L'indicateur d'usure des contacts a atteint ou dépassé le seuil de 95 %. |
Prévoyez de remplacer le disjoncteur. |
|
0x1443 |
Nombre de manoeuvres restantes < 20 % |
Le nombre de manœuvres restantes du disjoncteur est inférieur à 20 %. |
Prévoyez de remplacer le disjoncteur. |
|
0x1450 |
Opérations de charg. de MCH au-delà du seuil |
Le nombre de manœuvres du moteur de réarmement du ressort (MCH) a atteint le seuil d'alarme. |
Prévoyez un remplacement de module. |
|
0x1460 |
Dysfonction de la bobine d'ouverture MX1 |
L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté un résultat incorrect pour la bobine d'ouverture (MX1). |
Remplacez la bobine d'ouverture (MX1). |
|
0x1461 |
Perte de la bobine d'ouverture MX1 |
L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté l'absence inattendue de la bobine d'ouverture (MX1). |
Vérifiez la connexion de la bobine d'ouverture (MX1). |
|
0x1462 |
Dysfonction de la bobine de fermeture XF |
L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté un résultat incorrect pour la bobine de fermeture (XF). |
Remplacez la bobine de fermeture (XF). |
|
0x1463 |
Perte de la bobine de fermeture XF. |
L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté l'absence inattendue de la bobine de fermeture (XF). |
Vérifiez la connexion de la bobine de fermeture (XF). |
|
0x1464 |
Dysfonction de la bobine d'ouverture MN |
L'autotest de l'unité de contrôle a détecté un résultat incorrect pour le déclencheur voltmétrique à manque de tension (MN) |
Remplacez le déclencheur voltmétrique à manque de tension (MN). |
|
0x1465 |
Perte de la bobine d'ouverture MN |
L'unité de contrôle ne détecte pas le déclencheur voltmétrique à manque de tension (MN). |
Vérifiez la connexion du déclencheur voltmétrique à manque de tension (MN). |
|
0x1466 |
Perte de tension sur bobine ouverture MN |
— |
Vérifiez la tension de contrôle. |
|
0x1468 |
Dysfonction de la bobine d'ouverture MX2 |
L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté un résultat incorrect pour la bobine d'ouverture (MX2). |
Remplacez la bobine d'ouverture (MX2). |
|
0x1469 |
Perte de la bobine d'ouverture MX2 |
L'unité de contrôle ne détecte pas la bobine d'ouverture (MX2). |
Vérifiez la connexion de la bobine d'ouverture (MX2). |
|
0x1474 |
Paramètres de protection inaccessibles |
L'unité de contrôle ne peut pas accéder aux paramètres de protection. |
Contactez le service d'assistance sur site de Schneider Electric pour remplacer l'unité de contrôle. |
|
0x1411 |
Dysfonction de mesure et protection optionnelle |
L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté un résultat non valide dans les fonctions de mesure ou de protection optionnelle de l'unité de contrôle. |
Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle. |
|
0x6200 |
Dépassement seuil Ir (I > 105 % Ir) |
La protection long retard a été activée : au moins un des courants de phase ou neutre est supérieur au seuil Ir. Le disjoncteur se déclenchera à la fin de la temporisation. |
Informations de fonctionnement. Aucune action requise. |
|
0x6300 |
Ordre de déclenchement Ir |
La protection long retard a fonctionné : au moins un des courants de phase ou neutre est supérieur au seuil Ir et le délai de temporisation s'est écoulé. |
Réarmez l'appareil (voir Réarmement des appareils Masterpact MTZ) ou utilisez l'assistant de restauration Power de Masterpact MTZ Mobile App. |
|
0x6301 |
Ordre de déclenchement Isd |
La protection court retard a fonctionné : au moins un des courants de phase ou neutre est supérieur au seuil Isd et le délai de temporisation s'est écoulé. |
Réarmez l'appareil (voir Réarmement des appareils Masterpact MTZ) ou utilisez l'assistant de restauration Power de Masterpact MTZ Mobile App. |
|
0x6302 |
Ordre de déclenchement Ii |
La protection instantanée a fonctionné : au moins un des courants de phase ou neutre est supérieur au seuil Ii (sans temporisation). |
Réarmez l'appareil (voir Réarmement des appareils Masterpact MTZ) ou utilisez l'assistant de restauration Power de Masterpact MTZ Mobile App. |
|
0x6303 |
Ordre de déclenchement Ig |
La protection contre les défauts à la terre a fonctionné : le courant de défaut à la terre est supérieur au seuil Ig et le délai de temporisation tg s'est écoulé. |
Réarmez l'appareil (voir Réarmement des appareils Masterpact MTZ) ou utilisez l'assistant de restauration Power de Masterpact MTZ Mobile App. |
|
0x6306 |
Fonctionnement auto-protection ultime (SELLIM) |
La protection instantanée intégrée (SELLIM) fonctionne : au moins un des courants de phase ou neutre est supérieur au seuil SELLIM (sans temporisation). |
Réarmez l'appareil (voir Réarmement des appareils Masterpact MTZ) ou utilisez l'assistant de restauration Power de Masterpact MTZ Mobile App. |
|
0x631D |
Fonctionnement auto-protection ultime (DIN/DINF) |
La protection instantanée intégrée (DIN/DINF) fonctionne : au moins un des courants de phase ou neutre est supérieur au seuil DIN/DINF (sans temporisation). |
Réarmez l'appareil (voir Réarmement des appareils Masterpact MTZ) ou utilisez l'assistant de restauration Power de Masterpact MTZ Mobile App. |
Contactez votre technicien de maintenance sur site Schneider Electric pour savoir qui doit réaliser les actions recommandées.