0614IB1701

Réarmement du disjoncteur après un déclenchement dû à un défaut électrique

Séquence de réarmement des Masterpact MTZ

Le tableau qui suit présente la séquence d'actions à effectuer après un déclenchement dû à un défaut électrique. Chaque action est expliquée en détail dans les paragraphes qui suivent.

Etape

Description

1

Identifiez la cause du déclenchement à l'aide de l'IHM de l'unité de contrôle Micrologic X.

2

Acquittez le message de déclenchement sur l'unité de contrôle .Micrologic X.

3

Corrigez le défaut électrique sur le réseau.

4

Inspectez le disjoncteur et le tableau après un court-circuit.

5

Réarmez le disjoncteur (voir Réarmement des appareils Masterpact MTZ).

6

Lorsque le disjoncteur est prêt-à-fermer, refermez-le (voir Fermeture du mécanisme des Masterpact MTZ2/MTZ3).

Identification de la cause de déclenchement d'un appareil Masterpact MTZ

Voyants de cause de déclenchement

Unité de contrôle

Description

Micrologic 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X

Déclenchement suite à la protection long retard.

Micrologic 5.0 X, 6.0 X

Déclenchement suite à la protection court retard ou à la protection instantanée.

Micrologic 3.0 X, 5.0 X

Inutilisé.

Micrologic 6.0 X

Déclenchement suite à la protection du défaut à la terre.

Micrologic 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X

Déclenchement suite à une autre protection (protection optionnelle).

NOTE: Vous pouvez obtenir une aide au diagnostic à l'aide d'un smartphone exécutant l'application mobile Masterpact MTZ Mobile App.

Acquittement d'un message de déclenchement sur les unités de contrôle Micrologic X

Etape

Action

1

Appuyez sur OK pour voir les détails de la cause de déclenchement sur l'écran d'affichage.

2

Consultez les deux écrans de contexte de déclenchement :

  • Écran 1 : Nom et paramètres de la protection entraînant le déclenchement. Date et heure du déclenchement.

  • Écran 2 : Valeurs de courant enregistrées juste avant le déclenchement.

3

Appuyez sur OK pour acquitter le déclenchement et revenir au menu Accueil.

NOTE : Si vous n'acquittez pas le déclenchement dans le délai de temporisation de l'événement, le message s'affiche à nouveau.

4

Maintenez le bouton de test/acquittement enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser l'unité de contrôle. Les voyants de cause de déclenchement et de service s'éteignent.

Effacement d'un défaut électrique avant de refermer le disjoncteur Masterpact MTZ

Le déclenchement d'un disjoncteur ne corrige pas la cause du défaut électrique détecté sur l'installation électrique en aval.

ATTENTION
RISQUE DE FERMETURE SUR DÉFAUT ÉLECTRIQUE
Ne refermez pas le disjoncteur sans préalablement vérifier et éventuellement réparer l’installation électrique en aval.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Il convient d'isoler le départ d'alimentation avant d’effectuer la vérification de l’installation électrique en aval de la protection.

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Voir NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS ou leur équivalent local.
  • Seul un personnel qualifié est habilité à effectuer l’installation et l’entretien de cet appareil.
  • Débranchez toutes les sources de courant et de tension avant de procéder à des interventions de maintenance sur cet équipement. Partez du principe que tous les circuits sont sous tension jusqu'à ce qu'ils aient été mis hors tension, reliés à la terre, testés et étiquetés. Tenez compte de toutes les sources d’alimentation, y compris des possibilités de rétroalimentation et d'alimentation de contrôle.
  • Utilisez toujours un appareil de détection de tension approprié pour vérifier que l'alimentation est coupée.
  • Replacez tous les dispositifs, les portes et les capots avant de mettre l’appareil sous tension.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Inspection du disjoncteur Masterpact MTZ et du tableau après un déclenchement suite à un court-circuit

Après un déclenchement suite à un court-circuit dû à la protection court retard ou instantanée, le disjoncteur et le tableau doivent être inspectés afin de détecter d'éventuels dépôts de fumée ou dommages sur le boîtier de l'appareil.

Consultez le document Disjoncteurs Masterpact MTZ - Guide de maintenance (DOCA0099FR) et contactez votre technicien de maintenance sur site Schneider Electric.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?