DOCA0099ZH-05

温度对老化的影响

@TW: used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

配电盘外的环境温度

配电盘周围的环境温度影响设备温度,而其自身则受到工作负载的影响。

巨大的温度变化(超过 30 °C (86 °F))会导致产生机械应力(热膨胀)和冷凝,而这两者都能够加速老化。

影响

外观

结果

塑料绝缘老化。塑料部件(绝缘、外壳)的机械特性退化,温升越大,这种退化就越严重。

变色

部件断裂,进而可能导致功能失效

  • 润滑脂固化。

  • 消除退出触点组上的润滑脂。

  • 颜色和粘度改变

  • 触点组变成焦糖色

  • 设备无法操作

  • 增大施加在触点组上的进退力

线圈上的绝缘漆性能退化。

烧焦味

线圈(电流互感器、MNMXXF 线圈、MCH 储能马达、RES 电气远程复位装置)可能出现故障

胶水固化。

明显

标签丢失

电子部件性能退化

LCD 显示变形

  • 显示中断

  • 意外脱扣或不脱扣

光电子器件和 SCR 性能退化。

不明显

可能传输错误的指令

电池备用电源中断。

不明显

不显示脱扣原因指示

建议

根据年平均环境温度 Ta 给与的维护和安装建议见下表:

年平均环境温度 Ta

描述

维护建议

安装建议

< 25 °C (77 °F)

最佳工作条件

执行中期维护计划。

无特殊建议

25 至 35 °C (77 至 95 °F)

环境温度升高 10 °C (50 °F) 相对于工作负载增加 5%。

加大定期检查的频率。

无特殊建议

35 至 45 °C (95 至 113 °F)

环境温度升高 20 °C (68 °F) 相对于工作负载增加 10%。

加大定期检查的频率。

在配电盘中安装强制通风装置,或者为电气室安装空调。

示例:示例:在 80% 负载下,环境温度对 1,000 A 设备的使用寿命的影响。

年平均环境温度 Ta

设备的典型使用寿命(不包括电子部件)

25 °C (77 °F)

30

35 °C (95 °F)

27

45 °C (113 °F)

25

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?