DOCA0099ZH-05

如何维护电源连接

@TW: profiled topic used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

功能

警告
发热风险
电源连接不得使用铜或铝以外的其他材料。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

电源连接即设备和配电系统(比如,母线和电缆)之间的连接。连接端子用户建立连接。

退化因素

导致电源连接退化的因素如下:

  • 振动

  • 过热

  • 紧固扭矩不正确

  • 垫圈老化

潜在危害

对电源连接执行常规维护有助于避免下表中列出的潜在危害和后果。

危害

后果

人员伤害

设备损坏

着火

死亡或严重伤害

因紧固扭矩不足导致的散热问题

电缆绝缘层着火

预防性操作

下表列出了维护设备的电源连接所要执行的预防性维护程序。

维护计划

预防性操作

过程

最终用户中期预防性维护

检查连接系统。

电源连接 NIII_Z_1

有关更多信息,请参阅预防性维护计划

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?