DOCA0099ZH-05

制造商预防性维护计划

@TW: profiled topic used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

定义

@TechPub writer (03/2019): FYI: Reminder: guide with the Manufacturer procedures (PSE1287) is released 12/2017. Not updated since for FWv2 or FWv3 projects.

制造商预防性维护计划只能由以下 Schneider Electric 服务代表 开展。

制造商预防性维护计划包含最终用户日常和中期预防性维护计划

制造商预防性维护计划的内容包括:

  • 全面的功能检查。

  • 状况检查(基于测试)。

  • 全面的零部件和系统服务(清洁、润滑)。

  • 控制单元更换(基于诊断)。

在正常工作条件和严重程度低的用户应用情况下,制造商预防性维护计划必须每五年执行一次。请参阅针对其他情况执行制造商维护计划的建议频率

程序

部件

程序标题

设备

测量绝缘电阻

机构

检查分闸力和合闸力

清洁并润滑机构

断路单元

测量每个极的触点电阻

附件

检查 MX 分闸线圈的分闸时间

检查 XF 合闸线圈的合闸时间

检查 MN 欠压线圈的分闸时间

预防性地更换 XFMXMN 线圈 (1)

预防性地更换 MicroLogic X 控制单元和电子模块

控制单元

诊断 MicroLogic X 控制单元功能的性能

预防性地更换 MicroLogic X 控制单元 (2)

抽架

检查连接/退出扭矩

清洁并重新润滑 MasterPacT 抽出式设备的抽架

通讯系统

检查通过 IFE Ethernet 接口或 EIFE 嵌入式 Ethernet 接口进行的数据传输

机械联锁

通过缆绳操作机械联锁

通过连杆操作机械联锁

(1)作为预防性维护计划的一部分,Schneider Electric 建议在使用 15 年后,更换线圈。

(2)作为预防性维护计划的一部分,Schneider Electric 建议Schneider Electric 服务代表在使用 15 年后更换 MicroLogic X 控制单元及相关的 ESMM2C 选配模块。每次更换 MicroLogic X 控制单元时,Schneider Electric 服务代表必须更换高效分断插头、额定插头和互感器插头。

所需时间

Schneider Electric 服务代表执行这种维护计划(包括最终用户中期预防性维护计划)所需的平均总时间如下:

  • 对于安装了所有附件的固定式设备,为 1.5 小时至 2 小时,具体取决于壳架等级。

  • 对于安装了所有附件的抽出式设备,为 2 小时至 3 小时,具体取决于壳架等级。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?