DOCA0099ZH-05

最终用户中期预防性维护计划

@TW: profiled topic used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

定义

最终用户中期预防性维护计划由以下人员开展:

  • 经过培训且具备相应资质的维护服务提供方人员。

  • Schneider Electric 服务代表.

最终用户中期预防性维护计划包含最终用户日常预防性维护计划

最终用户中期预防性维护计划的内容包括:

  • 较广范围的目检。

  • 较广范围的功能检查。

  • 零部件和系统服务(清洁、润滑)。

  • 零部件更换(基于时间间隔或使用单位数)。

在正常的工作条件下,最终用户中期预防性维护计划必须每两年执行一次。请参阅针对其他情况执行最终用户中期维护计划的建议频率

程序

最终用户中期维护程序的详细说明见 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ - IEC 设备的最终用户维护程序

部件

程序标题

程序名称

机构

在 0.85 Un 下检查 MCH 储能马达的储能时间

机构 NIII_Z_1

检查机构的总体状况

机构 NIII_Z_2

检查设备操作次数

机构 NIII_Z_3

断路单元(灭弧栅 + 触点)

检查断路单元的状况

断路单元 NIII_Z_1

检查灭弧栅和过滤器的清洁度

断路单元 NIII_Z_2

附件

检查指示触点的操作(OFPF

附件 NIII_Z_1

在 0.85 Un 下检查 XF 合闸线圈的合闸操作

附件 NIII_Z_2

在 0.70 Un 下检查 MX 分闸线圈的分闸操作

附件 NIII_Z_3

检查 MN 欠压线圈的合作和分闸操作

附件 NIII_Z_4

检查 MNR 延迟欠压线圈的时间延迟

附件 NIII_Z_5

控制单元

检查微动开关 OF/SDE/PF/CH

控制单元 NIII_Z_1

检查 M2C 可编程触点

控制单元 NIII_Z_2

使用 EcoStruxure Power Commission 软件保存保护设置、报告和事件日志

控制单元 NIII_Z_3

检查过流保护

控制单元 NIII_Z_4

抽架

检查 CDCTCE 位置触点和 EF 辅助触点的操作

抽架 NIII_Z_1

检查安全挡板的操作

抽架 NIII_Z_2

清洁抽架并检查抽架上是否存在润滑脂

抽架 NIII_Z_3

检查退出触点组

抽架 NIII_Z_4

电源接口

检查连接系统

电源连接 NIII_Z_1

工具

执行维护计划的相关程序时需要使用以下工具:

所需时间

除最终用户日常维护计划之外,有经验、经过培训且具备相应资质的维护人员执行此维护计划所需的平均时间如下:

  • 对于安装了所有附件的固定式设备,需要 45 分钟

  • 对于安装了所有附件的抽出式设备,需要 1 小时

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?