DOCA0099ZH-05

相对湿度对老化的影响

@TW: used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

相对湿度

影响

外观

结果

在存在污染物(例如,腐蚀性气体、盐、氯)的情况下,金属表面的腐蚀会加快。

外观:

  • 铁上出现红锈

  • 锌上出现白锈

  • 铜上出现蓝色积尘

  • 银上出现黑色积尘

  • 增大摩擦

  • 可能发生机械断裂,从而导致机构不工作

  • 增大触点电阻(触点组和主触点)

塑料的绝缘性能退化。

外壳上出现白色痕迹

绝缘性能可能降低

电子部件(尤其是 SMC 和镀银部件)性能退化。

当存在 H2S 腐蚀性气体(硫化氢)时,这种现象更为严重。

  • 不明显

  • 电子板上出现树枝晶

发生电路短路,进而导致控制单元保护、测量、指示和通信功能失效

电子部件(尤其是未涂漆的铜电路)性能退化。

  • 不明显

  • 铜轨道腐蚀

  • 部件的金属连接器和金属外壳氧化

  • 安装在支架上的集成电路的连接器氧化

  • 由于电子部件短路或开路,可能发生故障

  • 沿外壳的部件连接器断裂

  • 与集成电路支架的接触不良

光电子部件性能退化。

可能发生数据传输故障

建议

根据相对湿度给与的维护和安装建议见下表:

相对湿度

描述

维护建议

安装建议

≤ 70%

这种级别的相对湿度通常出现在大陆性气候带和温带。在配电盘中,由于存在内部温升,相对湿度级别一般较低。在该相对湿度级别下,性能退化不明显。

预防性维护

无特殊建议

70% 至 85%

这种级别的相对湿度通常出现在近水域地带。在低温部件上可能出现冷凝水,生锈会加快。

  • 加大定期检查的频率。

  • 建议每五年测量一次绝缘电阻(电介质强度)。

无特殊建议

> 85%

  • 这种级别的相对湿度通常出现在热带和某些工厂(比如,造纸厂)中。

  • 冷凝和生锈可能性增大,进而导致难以退出设备,或者设备可能不分闸或合闸。

  • 加大定期检查的频率。

  • 检查金属部件上是否生锈。

  • 必须每两年测量一次绝缘。

在配电盘中安装加热电阻器。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?