DOCA0099ZH-05

含盐环境对老化的影响

@TW: used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

含盐环境

影响

外观

结果

腐蚀金属部件

外观:

  • 锌涂层上出现白锈

  • 钢部件上出现红锈

  • 增大摩擦

  • 机构被凝固

  • 弹簧断裂

  • MX/XF/MN 线圈的铁芯阻塞

若出现浓盐雾,盐可能沉积在电子电路上。

电子板上出现盐桥

电子系统可能因电路(尤其是未涂漆的电路)短路而发生故障。

若出现浓盐雾,导电性盐可能沉积在设备上。

白色沉积物

设备耐压性能退化,从而可能导致在发生过载的情况下,出现相对壳架短路以及相对相短路。

建议

根据含盐环境给与的维护和安装建议见下表:

阈值

描述

维护建议

安装建议

无盐雾

无影响

执行中期维护计划。

无特殊建议

距离海岸不超过 10 公里(6.21 英里)的中等程度盐雾

开关设备遭受中等程度的老化

加大定期检查的频率。

无特殊建议

距离海岸不超过 1 公里(0.621 英里)的重度盐雾

  • 暴露的开关设备快速老化。

  • 一般来讲,对于未安装在配电盘中的设备,其使用寿命要除以系数 3。

  • 加大定期检查的频率。

  • 每两年测量耐压性能。

  • 将开关设备安装在提供防盐雾保护的配电盘或房间中

  • 采用 IP 规格较高的配电盘(建议采用 IP54)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?