DOCA0099ZH-05

断续电流对老化的影响

@TW: used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

断续电流

影响

外观

结果

固定触点和运动触点受到磨损

触点性能退化

超出电气耐受限制之后,触点电阻增大,并且触点压力减小,从而导致设备温升增大。

灭弧栅(绝缘材料、灭弧栅片)磨损

绝缘性能退化

超出电气耐受限制之后,绝缘(输入/输出以及相间绝缘)减小,导致设备隔离可靠性降低。

在这种情况下,无法保证人身安全。

建议

根据断续电流给与的维护和安装建议见下表:

阈值

描述

I/In ≤ 0.4

这个断续电流级别对应于机械耐久性(请参阅“机械耐久性”)。

I/In ≤ 0.8

这个断续电流级别对应于大约 125% 的电气耐久性。

I/In

这个断续电流级别对应于指定电压下的电气耐久性(请参阅“电气耐久性”)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?