DOCA0099ZH-05

振动对老化的影响

@TW: used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

振动

影响

外观

结果

触点表面(触点组和主触点)的性能过早退化

不明显

设备温升增大

螺栓总成变松

不明显

增大机械间隙

机械部件磨损

不明显

弹簧断裂。增大部件之间的机械间隙

辅助接线上出现摩擦腐蚀

不明显

信息错误,或者数据或电力输送的连续性中断,温升过大

大型电子部件(比如,大型电容器)上的连接器断开

不明显

保护功能可能失效

建议

根据振动给与的维护和安装建议见下表:

阈值 (g)

描述

维护建议

安装建议

≤ 0.2 g

正常条件,使用寿命不受影响

执行中期维护计划。

无特殊建议

0.2 g 至 0.5 g

使用寿命缩短

加大定期检查的频率。

无特殊建议

0.5 g 至 0.7 g

事故率显著升高

  • 加大定期检查的频率。

  • 着重检查连接紧度。

将开关设备安装在橡胶安装衬垫上

≥ 0.7 g

禁止使用标准设备

使用特殊设备

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?