以太网通讯

测量仪使用 Modbus TCP 和 BACnet/IP 协议,通过其以太网通讯端口(如果有),以高达 100 Mbps 的数据速度进行通讯。

测量仪最多支持 128 个并行 TCP/IP 连接。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?