使用显示屏设置串行通讯

利用串行端口设置屏幕,可配置测量仪的 RS-485 通讯端口,以便能够使用软件来访问表计的数据或远程配置测量仪。
  1. 导航到维护 > 设置
  2. 输入设置密码(默认为“0”),然后按确认
  3. 导航到通讯 > 串行
  4. 移动光标指向您要修改的参数,然后按编辑
  5. 根据需要修改参数,然后按确定
  6. 移动光标指向您要修改的下一个参数,按编辑进行更改,然后按确定
  7. 按向上箭头退出。按保存更改。
    参数 数值 描述

    通信协议

    Modbus

    选择用于传输数据的通讯格式。通讯回路中所有设备的协议必须相同。

    地址

    1 至 247

    设置此设备的地址。通讯回路中每个设备的地址必须唯一。对于 Jbus 协议,将设备 ID 设置为 255。

    波特率

    9600,19200,38400

    选择数据传输的速度。通讯回路中所有设备的波特率必须相同

    奇偶

    偶校验、奇校验、无

    如果未使用奇偶校验位,请选择“无”。通讯回路中所有设备的奇偶校验设置必须相同。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?