以太网端口设置

测量仪在出厂时已配置为使用默认的以太网通讯设置。

在将测量仪连接到局域网 (LAN) 前,您必须修改默认以太网设置。

默认以太网通讯设置如下︰

  • IP 地址 = 169.254.0.10

  • 子网掩码 = 255.255.0.0

  • 网关 = 0.0.0.0

  • 设备名称 = PM53-#xxxxxxxxxx,其中 xxxxxxxxxx 是测量仪的出厂序列号(如果序列号少于 10 个字符,则使用前置零)。

  • IP 方法 = 默认值

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?