使用显示屏设置以太网通讯

利用以太网设置屏幕可以为测量仪分配唯一的 IP 地址,以便能够通过以太网端口使用软件来访问测量仪的数据或远程配置测量仪。

对以太网参数进行配置前,请确保您已从网络管理员或 IT 部门获得测量仪的 IP 地址信息。

  1. 导航到维护 > 设置
  2. 输入设置密码(默认为“0”),然后按确认
  3. 导航到通讯 > Enet
  4. 移动光标指向您要修改的参数,然后按编辑
  5. 根据需要修改参数,然后按确定
  6. 移动光标指向您要修改的下一个参数,按编辑进行更改,然后按确定
  7. 按向上箭头退出。
  8. 保存更改。
    参数

    数值

    描述

    IP 方法 已存储、默认、DHCP、BOOTP

    此项控制设备的网络协议(测量仪使用什么方法来获取其 IP 地址)。

    已存储:使用 IP 地址设置寄存器中已编程设定的静态值

    默认:使用 169.254 作为 IP 地址的前两个值,然后将 MAC 地址的后两个十六进制值转换为十进制,并使用该值作为 IP 地址的后两个值。示例:

    MAC 地址 = 00:80:67:82:B8:C8

    默认 IP = 169.254.184.200

    DHCP:动态主机配置协议

    BOOTP:引导协议

    IP 地址 (IP Address) 有关参数值,请与您的本地网络管理员联系。 您的设备的互联网协议地址。
    子网 有关参数值,请与您的本地网络管理员联系。 您的网络的以太网 IP 子网地址(子网掩码)。
    网关 有关参数值,请与您的本地网络管理员联系。 您的网络的以太网 IP 网关地址。
    设备名称 不适用 此参数为只读,仅供参考。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?