建议的网络通讯措施

注:
  • 为了防止在测量仪 HMI 和通讯接口上进行不符合设计意图的操作,建议避免长时间发送不受支持的网络数据包。 在这种情况下,建议的解决方案是关闭并再次打开电源,使测量仪恢复正常模式。

  • 为防止意外流量到达测量仪,建议在交换机级别实施流量过滤。 例如,如果测量仪连接在带有托管交换机的 IGMP 环境中,则建议启用 IGMP 监听、配置 VLAN 接口设置并使用多点广播过滤。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?